Multifunktional.
Modular.
Identifiziert, positioniert und vermisst – mit 5 Megapixel und im selben Augenblick
Das umfassende integrierte Vision-Tool-Set der VOS-Geräte lässt sich flexibel kombinieren, sodass unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben im 2-D-Vision-Bereich mit nur einem Sensor gelöst werden können. Dank der individuellen Konfigurationsmöglichkeiten und Auswertemethoden lassen sich die universell einsetzbaren 2-D-Vision-Sensoren der VOS-Reihe in zahlreichen Anwendungen integrieren, die üblicherweise ein komplexes Vision-System erfordern – ohne, dass eine zusätzliche Software benötigt wird:
Die kamerabasierten Vision-Sensoren vereinen dabei Bildaufnahmechip, verstellbare Objektive, Systembeleuchtung, integrierte Auswertung, Binärausgang und Kommunikationsschnittstellen in einem einzigen kompakten Gehäuse.
Sei es im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik oder in der Verpackungsindustrie – die leistungsstarken VOS-Sensoren liefern durchgehend schnelle und zuverlässige Messergebnisse und ermöglichen eine präzise Qualitätskontrolle und Überprüfung. Erfahren Sie mehr über Ihre Konfigurationsmöglichkeiten – und stellen Sie sich einen Vision-Sensor zusammen, der optimal zu Ihrer spezifischen Anwendung passt!
Mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität im Einsatz meistern die 2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS zahlreiche Identifikations- und Prüfaufgaben im Bereich industrieller Bildverarbeitung:
Für besonders herausfordernde Szenarien sind die Sensoren VOS2000 und VOS5000 mit C-Mount-Anschluss die ideale Lösung. Über einen Signalausgang kann eine Systembeleuchtung angeschlossen und aktiv gesteuert werden. Je nach Aufgabenstellung, Arbeitsabstand und Sichtfeld stehen unterschiedliche Objektive zur Verfügung. Damit meistern die Vision-Sensoren Messaufgaben mit anspruchsvollen Belichtungsszenarien sowie größeren Abständen und bieten eine noch besonders hohe Genauigkeit.
Maximale Flexibilität und Modularität – die 2-D-Universal-Vision-Serie VOS bietet ein komplettes Portfolio bestehend aus Sensor, Kameraobjektiv, Systembeleuchtung und Schutzcover. Je nach Anforderung der Anwendung können diese Komponenten flexibel kombiniert werden. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Modelle und darüber, wie Sie die Komponenten passend zu Ihrer individuellen Bildverarbeitungsaufgabe zusammenstellen können.
Die Geräte der VOS-Serie verfügen über frei programmierbare optisch entkoppelte Signalausgänge zur einfachen Signalisierung von Pass- oder Fail-Messergebnissen eines Jobs. Die frei parametrierbaren Signaleingänge können als Trigger oder zur Jobauswahl verwendet werden.
Zusätzlich lassen sich bestimmte Steuerungsbefehle wie Befehle zur Jobumschaltung, Teach-In- oder Triggerbefehle über alle gängigen Ethernet-basierten Schnittstellen, wie z. B. TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP, an die Kamera senden. Die detaillierten Messdaten werden daraufhin an Ihre Steuerung oder Ihren PC übertragen. Dabei kann das Datenausgabeformat individuell auf das System angepasst werden.
Die integrierte lizenzkostenfreie Software der VOS-Serie beinhaltet ein umfassendes Vision-Tool-Set zum Aufsetzen und Qualifizieren von Vision-Anwendungen. Dieses Tool-Set erlaubt die grafische Parametrierung anhand eines Referenzbilds. Die in der Kamerasoftware verfügbaren Tools können aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen ausgewählt und flexibel zu einer oder verschiedenen Messaufgaben kombiniert werden. Dabei kann der Sensor dynamisch zwischen bis zu 32 Jobs umschalten. Dank der intuitiven Bedienoberfläche können Sensortausch, Inbetriebnahme und Jobmanagement einfach und schnell durchgeführt werden.
Zusätzlich steht neben dem Parametriermonitor ein Applikationsmonitor zur Verfügung, um sowohl das Situationsbild als auch das Messergebnis anzuzeigen – auch per Fernzugriff. Hierbei können die Prozesse live überwacht oder über die Historie im Nachhinein verfolgt werden. Die Kamera kann Prozess- und Fehlerbilder zwischenspeichern oder automatisch übertragen.
In der Automobilproduktion werden die Räder meist vollautomatisch auf die Fahrzeuge montiert. Dabei befestigt ein Robotergreifer die verschiedenen Felgentypen auf den Radnaben. Der VOS-Vision-Sensor ermittelt hierbei die genaue Position der Felge im Verhältnis zur Radnabe. Ein vorinstalliertes Vision-Tool meldet dem Roboter die Ausrichtung und Position des Felgenschraubenkreises in einer 2-D-Ebene. Neue Felgentypen können per Teach-In eingelernt werden.
In Abfüllanlagen werden Flaschen automatisch befüllt, etikettiert und verschlossen. Dabei kann es zu Fehlern wie falsch ausgerichteten Etiketten oder schief sitzenden Verschlüssen kommen. Die betreffenden Flaschen müssen bei sehr hohen Geschwindigkeiten aussortiert werden. Der VOS-2-D-Vision-Sensor bietet ein Vision-Tool, das eine lückenlose Qualitätskontrolle bei einer hohen Messrate gewährleistet. So werden gleichzeitig die Position des Etiketts und die Position der Verschlusskappe geprüft. Das Global-Shutter-Prinzip des Sensors sorgt dabei für ein verzerrungsfreies Bild. Ein Hardware-Trigger wie z. B. eine Lichtschranke ermöglicht außerdem eine präzise Zeitsteuerung der Bildaufnahme.
Codes und direkte Teilekennzeichnung ermöglichen die Qualitätskontrolle und lückenlose Rückverfolgbarkeit von sicherheitsrelevanten Bauteilen in der Automobilindustrie. Reflexionen auf metallischen Oberflächen durch die Beleuchtung, zusätzliche Lichtquellen oder schwankendes Fremdlicht können die Messergebnisse negativ beeinflussen. Spezielle Vision-Tools der 2-D-Universal-Vision-Sensoren VOS sorgen deshalb dafür, dass Markierungen mit unterschiedlichen Schriftarten und Code-Symbologien sicher erkannt und ausgelesen werden. Dank des umfassenden Beleuchtungsportfolios lesen die Sensoren die direkt markierten Codes mit hoher Zuverlässigkeit – auch unter schwierigen Bedingungen und bei größeren Messabständen.
Bei der Endkontrolle von hochwertigen oder sicherheitskritischen Bauteilen können bereits kleine Abweichungen zu Erschütterungen, Beschädigungen oder gefährlichen Situationen führen. Mit dem VOS-Vision-Tool für optische Vermessung werden Kreisdurchmesser, Längenmaße und komplexe Formen gemessen. Die Werte können entweder an die übergeordnete Steuerung weitergegeben oder direkt als Pass/Fail-Schaltsignal verwendet werden. Längeneinheiten werden nach einer Kalibrierung in der 2-D-Ebene automatisch in einen metrischen Längenwert umgerechnet. Dazu ermöglicht ein Kalibrier-Schachbrett die präzise Korrektur der Linsenverzeichnung.
In der Batterieproduktion werden einzelne Module von Robotern gefasst und in Batterierahmen gesetzt. Dazu muss der Roboter genau wissen, wohin er greifen muss. Der 2-D-Universal-Vision Sensor VOS berechnet mithilfe eines hinterlegten Vision-Tools die exakte Lage und Position der Module und gibt die Daten anschließend an den Roboter weiter. Dabei erlaubt die flexibel formatierbare Datenausgabe eine einfache Anbindung an die Robotersteuerung. So kann der Roboterarm die Batteriemodule exakt greifen.
Um eine maximale Transparenz und Qualitätskontrolle zu gewährleisten, prüft der 2-D-Universal-Vision-Sensor VOS Etiketten auf Ihre vollständige Bedruckung. Die Kamera liest hierbei automatisiert den Inhalt eines zweidimensionalen DataMatrix-Codes ein, überprüft diesen und gleicht ihn mit der aktuellen Bedruckung über ein Textlesetool (OCR) ab. Das Messergebnis und die Bilddaten zur Dokumentation stehen einer übergeordneten Steuerung zur Verfügung.
Im Rahmen einer Produktion gibt es in der Regel verschiedene Prüfaufgaben zu lösen. Vielleicht wollen Sie wissen, wo sich Ihr Produkt auf dem Förderband befindet oder möchten den Barcode auslesen. Bisher mussten die Anwender dafür verschiedene Sensoren verwenden. Mit dem 2-D-Vision-Sensor VOS2000 lassen sich verschiedene Prüfaufgaben mit nur einem Gerät lösen. Sehen Sie im Video, wie Sie den VOS2000 in Betrieb nehmen und verschiedene Prüfaufgaben einrichten.
Sie sind auf der Suche nach einer Bildverarbeitungslösung mit dem 2-D-Universal-Vision-Sensor VOS? Gemeinsam mit unseren Integrationspartnern konzipieren wir Ihre individuelle Bildverarbeitungslösung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!