Mastering challenges.
Opening communication channels.
Redefining flexibility.
R10x、R20xシリーズ
標準ハウジング
すべての機能を網羅
コンパクトなR100、R101、R103シリーズは、近距離アプリケーションに向いています。中距離向けには、R200とR201シリーズを用意しています。このビデオはR20xシリーズを用いたサンプルアプリケーションを紹介しています。
R10x、R20xシリーズはそれぞれ1種類のハウジングにいろいろな機能を持ったセンサを揃えました。この2つのシリーズは、取りつけとハウジング形状が異なります。センサを取り付けた後は、手元で必要な機能を選択できます。この万能なソリューションは、ユニークな柔軟性を提供して、さまざまなアプリケーションの可能性をもたらします。
The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:
*available in R100 and R101
Pulse Ranging Technology (PRT) is a method developed by Pepperl+Fuchs that allows even large distances to be measured with high precision.
This technology is based on short laser pulses emitted by a powerful light source. A light-sensitive receiver element in the sensor detects the light pulses reflected by the object. The distance to the object is calculated precisely by directly measuring the time of flight of the light. The high energy density of the laser pulses enables long ranges to be achieved and interference to be effectively suppressed.
PRT sensors therefore offer maximum precision in distance measurement—even in demanding environments.
With the R200 distance sensor, Pepperl+Fuchs is integrating Pulse Ranging Technology into the compact design of 15 x 41.7 x 50.6 mm for the first time. This enables high-precision distance measurements where space is limited.
When measuring white objects directly, the R200 with PRT offers a range of 10 m. In the variant with a reflector, distances up to 60 m can even be measured. Find out more about the new distance sensor in this video.
Pepperl+Fuchsのマルチ・ピクセル・テクノロジー(MPT)は近距離用アプリケーション向けに高い信頼性と干渉の無い距離測定を可能にします。従来の測距センサと三角法を組み合わせた技術を用いています。このテクノロジーは幾何学的手法を用いています。LEDまたはレーザービームはターゲットに向けて発光し、反射して戻ってきます。反射光はセンサ受光部のマルチ・ピクセル・アレイに取り込まれます。受光部のライトスポットの位置から、ターゲットの距離が三角法によって計算されます。計算はソフトウェアアルゴリズムを使っています。R10x、R20xセンサは、ターゲットの位置を正確に測定し、それがバックグラウンドであるか明確に区別することを可能にします。
レーザーセンサは、非常に正確な反面、寿命がやや短く、LEDセンサより動作温度幅が狭いことが欠点です。
Pepperl+Fuchsは、効率的なレーザ技術DuraBeamを採用し、両者の最善な特長を生かし、LEDセンサとレーザーセンサを融合しました。R10xとR20xシリーズレーザセンサは、高寿命と60°Cの周囲温度を保証しています。また、DuraBeamは特殊なビーム・プロファイルを用いています。ターゲットにシャープで円状のライトスポットを常に映すよう設計されています。目に安全なDuraBeamレーザ技術を備えたセンサは、小さなターゲットにも高精度な検出と距離測定を、理想的に提供します。
スマート・センサ・プロファイルは、IO-Linkセンサメーカに対して同じ基本機能を共通化することを目指す規格です。プロファイルには、設定、パラメタ、プロセスデータ、診断情報へのアクセスを含んでいます。
同じスマート・センサ・プロファイルを持つすべてのセンサは、同じ方法でプロセスデータを表示して、評価します。ファンクション・ブロックを使用することによって、簡単なコントロールの組み込みを可能にします。既存のユーザ・プログラムを再利用でき、プログラミングを簡素化します。
Pepperl+Fuchsは、スマート・センサ・プロファイル バージョン2 (最新版はIO-Link コンソシアムが発行) を実用化させた最初のメーカのひとつです。この規格は将来のPepperl+Fuchs製品に採用されることでしょう。オートメーションプロセスのコントロールに役に立ちます。
光電センサ、R10x、R20xシリーズに関するご質問、詳しい情報については、下記のフォームに入力、メッセージをご記入してお送りください。