驱动标准化
消除复杂性
显著提高性能
以太网IO模块
内置IO-Link主站
由于是模块本体控制和分散操作,过程控制无需控制系统的参与 — 模块可以把现场诊断信息发送到上位系统。
这个优势非常容易体现在输送分拣线的应用中。按照位置和大小等条件对货物进行分类,剔除不符合要求的货物,这个过程要求非常快的响应速度。以太网IO模块可以直接连接输入/输出信号,由模块本体直接进行控制,响应速度非常快。
在此过程中,无需 PLC 参与控制,无需网络通讯时间,故适用于对响应速度要求非常快的场合。
支持 S2 冗余的 ICE1 系列为了防止在化工或制药行业等关键应用中发生意外停机和相关成本,倍加福开发了支持 S2 冗余的 IO-Link master。 通过建立冗余同步机制,以确保故障发生时,辅助 PLC 能够立即接管过程控制。 主控制器用于循环通信,而辅助控制器仅在后台运行,并在需要时接管通信。
采用的锌制压铸外壳和扩展的温度范围使支持 S2 冗余的 ICE1 模块非常适合要求苛刻的应用,如化工和制药行业。
以太网IO模块的综合诊断信息使控制过程更加的透明: 可以通过Web直接监控综合诊断信息或通过网络通讯反馈给PLC。内置Web server允客户接访问以太网IO模块,监控重要信息和修改网络配置,如IP地址和子掩码等。
LED指示灯可以提供模块状态信息和通讯诊断信息。由于故障诊断快速以及安装便捷等优势,大大提高工作效率。
倍加福的以太网IO模块采用标准化的设备,简便化的安装,更好地实现产品性能。联系我们了解更多关于新一代的总线模块!