Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

帶IO-Link功能的感測器和系統

IO-Link:智慧通信技術

作為首個國際標準化的IO技術,IO-Link通過標準的非遮罩三芯電纜實現控制系統與最低感測器/執行器層級之間的持續性雙向通信 —— 適用于智慧IO-Link和標準感測器。有了這個面向未來的介面,使用者可以在設備運行期間執行全面診斷或配置IO-Link設備。倍加福為您提供端到端的IO-Link系統解決方案,其中包括一系列IO-Link感測器和基礎設備。

為您的未來工廠做好準備。從降低運營成本和交換到現場層級的透明資料中獲益。

 

你知道吗 ...

… 通過IO-Link進行通信是無干擾的?
… IO-Link不需要遮罩電纜?
… IO-Link可以在一個週期內傳輸多達32個位元組?
… IO-Link可以集成到現有的通信系統中,例如現場匯流排和基於乙太網的系統?
… 由於IO-Link master實現精確識別,IO-Link可預防錯誤的設備更換?

優勢

國際標準化介面

IO-Link是一個國際標準化的跨供應商開放式介面,是倍加福 Sensorik4.0® 解決方案的重要組成部分。根據IEC 61131-9進行標準化,並與市場上所有的現場匯流排相容。無論製造商或傳感技術如何,標準化智慧感測器設定檔都可簡化維護和調試。

 

提高效率、持續降低成本

IO-Link兼顧簡便的操作和縮小的介面範圍!在IO-Link master和設備之間,非遮罩三芯電纜的連接最長可達20米。

IO-Link大大地減少了停機時間

IO-Link設備通過控制系統進行配置,通過當地語系化功能進行識別,並根據需要進行維護 —— 這一附加功能可將停機時間降至最低。由於集成的資料存儲功能,使用者可以提高工廠生產效率並從中受益,因為在設備運行期間可更換感測器。

透明度直達最低現場層級

資料透明保證了可靠的感測器識別,以及訪問感測器/執行器層級的所有過程資料、診斷資料和設備資訊。這在優化維護計畫的同時降低了故障率。

IO-Link特性

数据存储功能,简化运行过程中的传感器更换
由于所有V1.1版本的 IO-Link设备都具备数据存储功能,更换传感器时就特别方便。设置的设备参数保存在传感器和IO-Link主站内,设备在运行过程中可直接更换传感器,从主站下载相关参数,无需重新设定。
可靠定位功能,简化维护
如果传感器需要维护或更换,集成的本地化功能可以在工厂的多个传感器中快速识别一个传感器。根据特定的传感器参数,控制系统寻址到需要定位的传感器,然后传感器通过闪烁的LED标识自己。提高工厂的数据透明度,信息传输直达传感器层级,从而提高过程效率。
各种诊断功能,实现高效维护
温度指示器和计时器是诊断功能中的一部分,这些服务数据确保可靠的状态监测和计划维护。制造商特定的事件代码可用于产品特定的诊断,例如光电传感器上的透镜脏或有灰尘。
Sensorik4.0®应用,面向未来的接口
为全新应用提供必要信息的综合传感器数据,是每个工业4.0应用的基础。作为跨供应商的通信技术,IO-Link近年来已成为各种应用的标准,也被视为是工业4.0所必需的数据化和信息化的基础。使用IO-Link,即使是简单的传感器和执行器也可以在整个系统结构中提供过程数据、识别信息和诊断数据。

IO-Link新产品






IQT3* 高频读写设备

如果用户专注于实现面向未来的工业4.0识别应用,IQT3*高频读写设备提供了理想的解决方案。内置IO-Link接口和IO-Link主站,可以快速且经济高效地集成至PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT等现场总线架构中…… 更多

Distance Sensor
Signal Light
按钮盒
阀门连接器
ICE11系列IO-Link主站
振动传感器
RFID读写设备
Distance Sensor
The photoelectric distance sensor from the R200 series integrates powerful Pulse Ranging Technology in a compact standard housing—for precise measurement results at distances of up to 60 m. Because of the IO-Link interface, the sensor can be easily integrated into Industry 4.0 applications, for example in warehousing and material handling ... more

参数化、调试以及维护 —— 实际上是如何实现的?

通过统一的设备描述文件、标准化 IO 设备描述(IODDs)以及借助软件工具进行的参数设置,可轻松实现 IO-Link 配置和集成。通过直达现场层级的全新透明度,用户可以进行全面的参数设置并使用设备的诊断功能 —— 这就是预测性维护的基础。

參數化、調試以及維護 —— 實際上是如何實現的?

通過統一的設備描述檔、標準化IO設備描述(IODDs)以及借助軟體工具進行的參數設置,可輕鬆實現IO-Link配置集成。通過直達現場層級的全新透明度,用戶可以進行全面的參數設置並使用設備的診斷功能 —— 這就是預測性維護的基礎。

IO-Link

自动化系统中的IO-Link调试

自动化系统中的IO-Link调试

IO-Link系统配置包括几个步骤。首先,将IO-Link主站集成到自动化系统中并进行配置。其次,使用IO-Link配置工具设置设备参数,通过该工具可以显示从控制系统到现场层级的整个系统架构。

用于IO-Link设备离线参数设置的PACTware

用于IO-Link设备离线参数设置的PACTware

通过使用跨供应商和跨现场总线的运营商软件PACTware,可以十分便捷地实现IO-Link传感器的配置和操作。除了现有的IO设备描述外,IO-Link传感器还可以使用设备特定DTM(设备类型管理器)。通过图形用户界面即可实现便捷的传感器操作。

面向未來的技術標準

協調系統實現最大靈活性

通過提供從控制級到感測器/執行器級的完全透明性,IO-Link為用戶開闢了全新的可能性,並被視為工業4.0的“推動技術”。倍加福提供來源於同一供應商的完整IO-Link解決方案:我們的感測器、主站和基礎設施元件將為您實現工廠的最大靈活性。

智慧感測器設定檔 — 邁向標準化的下一步

目前市場上有各種各樣的IO-Link感測器,例如倍加福感測器,其實它們具有許多相似的功能(識別、診斷、過程資料變數、示教等)。

智慧感測器設定檔統一了這些常用功能、設置及其含義,IO-Link感測器也可以比以往更快更靈活地集成。

在操作期間進行批量大小為1的參數化生產

在生產線上生產不同的產品時,通常需要更改生產方式。通過同時傳輸過程資料和參數資料,IO-Link可在操作期間對感測器和執行器進行重新參數化,為批量大小為1的生產奠定基礎。這樣就可以減少停機時間並降低成本。

聯絡我們

IO-Link為工廠提供了哪些優勢?如何將該技術整合到工廠現有的通信系統中?我們很樂意回答您的任何問題,只需向我們發送消息,我們將安排產品專家與您進行個人諮詢。