多功能
模块化
实现可靠的识别、定位和测量 —— 同时具备 500 万像素
VOS 设备综合集成的视觉检测工具可以灵活组合,只需一个传感器即可解决 2-D 视觉应用中的各种自动化任务。得益于个性化的配置选项和评估方法,VOS 系列 2-D 视觉传感器可以轻松集成至各种需要复杂视觉系统的应用中,无需额外的软件:目标物的定位和引导
基于相机视觉成像的视觉传感器,将图像采集芯片、可调节的镜头、系统照明、集成评估单元、数字输出和通信接口组合在一个紧凑的外壳中。无论是在机械制造还是工业现场、输送技术还是包装行业,功能强大的 VOS 传感器始终提供快速可靠的测量结果,并实现精确的质量监控和检测。
了解更多用户相关的设置选项,并针对特定应用配置合适的视觉传感器!
VOS 2-D 视觉传感器具备多功能性和灵活性,能够可靠地应对工业视觉应用中的各种识别和检测任务:
对于特别具有挑战性的任务,可以选择采用 C-mount 接口型号的 VOS2000 和 VOS5000 传感器。系统照明可以通过脉冲输出连接,并在传感器上配备合适的镜头。因此,视觉传感器在提供更高精度的同时,还能可靠应对严苛照明场景下和更远距离的测量任务。
同时具备模块化和灵活性——VOS 2-D 视觉系列提供全面丰富的产品组合,包括传感器、镜头、系统照明和保护罩,可根据用户的应用需求灵活组合。了解有关不同产品型号的更多信息,以及如何组合产品组件,以适应用户个性化的视觉任务。
VOS 系列设备采用可编程的输出,用以轻松输出作业的成功/失败信号。可自由参数化的信号输入可用作触发器或用于作业切换。
此外,作业切换、示教或触发等特定的控制命令,可通过所有通用的、基于以太网的接口(如 TCP/IP、PROFINET 和 EtherNet/IP)发送至相机。然后,详细的测量数据可以传输至用户控制器或PC端。数据输出格式可单独定制化,以适用于该系统。
VOS 系列无需购买额外授权,包括一整套全面的视觉检测工具,用于设置和检测视觉应用。该工具基于参考图像的图形进行参数化设置。相机软件中的工具可用于各种不同的应用,还可以选择和组合,以创建一个或多个不同的测量任务。传感器可以在多达 32 个作业之间动态切换。得益于直观的用户界面,可以快速轻松地执行传感器的更换、调试和作业管理。
除了参数化监控器外,还配备一个应用监控器,可以通过远程访问显示状况图像和测量结果。可以实时远程监控过程或通过历史记录查找过程。相机通常缓冲过程和错误图像,或自动传输这些数据。
在汽车生产应用中,车轮通常通过全自动化流程安装到车辆上。机器人抓手将不同类型的轮辋安装在轮毂上。在此应用中,通过 VOS 视觉传感器确定轮辋相对于轮毂的精确位置。再通过预装的视觉检测工具向机器人报告轮辋螺栓圈在 2-D 平面上的方向和位置。如果是全新的轮辋类型,可以通过示教功能进行示教。
在灌装厂应用中,瓶子通常通过全自动化流程完成灌装、贴标和封盖。在此过程中可能会出现标签未对齐或瓶盖弯曲等错误。在非常高的移动速度下,必须将发生错误的瓶子可靠地进行分拣和移除。对于这些情况,VOS 视觉传感器提供了相关的视觉检测工具,可确保在高测量速率下进行无缝可靠的质量监测:传感器同时检测标签和瓶盖的位置。传感器的全局快门原理可确保图像清晰不失真。此外,使用光栅等硬件触发器可实现图像捕捉的精确时间控制。
在汽车行业中,代码和直接零件标记可实现安全相关组件的质量控制和完全可追溯性。在金属表面上,照明会引起强烈的反射光;而额外的光源和波动的环境光都会对测量结果产生负面影响。通过 VOS 2-D 视觉传感器的视觉检测工具,确保可靠地检测和读取不同字体和代码符号的标记。凭借其全面的照明范围,即使在严苛的环境条件下和更远的测量距离下,传感器也能可靠地读取直接标记的代码。
针对产品质量高标准或关键部件安全性进行最终检测时,微小的偏差可能导致振动、损坏或发生危险的情况。使用 VOS 视觉检测工具进行光学测量,能够可靠地测量圆直径、线性尺寸和复杂形状等。可以将这些测量值发送至更高层级的控制系统,也可以直接用作正确/故障的开关信号。在 2-D 平面上进行校准后,长度单位将自动转换为公制长度值。此外,通过校准棋盘功能可以精确校正镜头畸变。
在电池生产应用中,各个电池模块通过机器人抓手抓取后放入相应的电池组中。要可靠地实现该应用,机器人必须精确确认需要到达的具体位置。VOS 2-D 视觉传感器通过内置的视觉检测工具计算模块的精确位置,然后将数据传送至机器人。格式灵活的数据输出可实现与机器人控制器的简单连接。这样机器人抓手就能够精确地抓取电池模块。
为了确保检测过程的透明化和可靠的质量监测,通过 VOS 2-D 视觉传感器检测标签是否完整打印。相机自动读取 2-D Data Matrix 码,对其进行验证,并使用文本识别工具(OCR)将其与实际打印结果进行对比。测量结果和用于记录的图像数据可用于更高层级的控制系统。
As part of production, you usually have to solve various inspection tasks. For example, you want to know where your product is on the conveyor belt or would like to read the barcode. Until now, users had to use different sensors for this. With the VOS2000 2-D vision sensor, various inspection tasks can be solved with just one device. Watch the video to find out how to put the VOS2000 into operation and set up different inspection jobs.
想要了解更多 VOS 2-D 视觉传感器的图像处理解决方案,与我们的集成合作伙伴一起,我们将针对用户实际应用的个性化需求设计合适的机器视觉解决方案。期待与您取得进一步联系!