Esnekliği yeniden tanımlamak.
Her modelde tüm çalışma prensiplerine sahip standart gövdeler, yüksek performanslı sensör teknolojileri ve IO-Link bulunur.
Kompakt R100, R101 ve R103 serisi, kısa mesafe uygulamalarda uzmanken; orta boyutlu R200 ve R201 serileri ise daha uzun menzilli algılama için idealdir. Bu videoda, R20x serisi için örnek uygulamaların yanı sıra her iki serinin de özellikleri gösterilmektedir.
R10x ve R20x serisi, verimli teknolojilerle donatılmış birçok fotoelektrik sensör ailesinitek bir gövde tarzında bir araya getirir. Bunlar sadece montaj yöntemi ve gövde tasarımı bakımından farklılık gösterir. Sensörü nasıl monte etmek istediğinizi belirledikten sonra elinizdeki göreve göre gerekli işlevleri seçebilirsiniz. Bu çok yönlü çözüm, benzersiz bir esneklik sağlar ve çok çeşitli uygulamalarla kullanım olanağı sunar.
The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:
*available in R100 and R101
Pulse Ranging Technology (PRT) is a method developed by Pepperl+Fuchs that allows even large distances to be measured with high precision.
This technology is based on short laser pulses emitted by a powerful light source. A light-sensitive receiver element in the sensor detects the light pulses reflected by the object. The distance to the object is calculated precisely by directly measuring the time of flight of the light. The high energy density of the laser pulses enables long ranges to be achieved and interference to be effectively suppressed.
PRT sensors therefore offer maximum precision in distance measurement—even in demanding environments.
With the R200 distance sensor, Pepperl+Fuchs is integrating Pulse Ranging Technology into the compact design of 15 x 41.7 x 50.6 mm for the first time. This enables high-precision distance measurements where space is limited.
When measuring white objects directly, the R200 with PRT offers a range of 10 m. In the variant with a reflector, distances up to 60 m can even be measured. Find out more about the new distance sensor in this video.
Pepperl+Fuchs'un Çoklu Piksel Teknolojisi (MPT), yakın mesafeli uygulamalar için son derece güvenilir ve parazitsiz mesafe ölçümü sağlar. Bu teknoloji, geleneksel mesafe sensörlerinin ölçüm işlevselliğini kanıtlanmış üçgenleştirme prensibi ile bir araya getirir.
Bu geometrik yöntemle, bir LED veya lazer yayıcı, nesneye bir ışık hüzmesi yayar ve nesne ise bunu geri yansıtır. Yansıyan ışık hüzmesi, daha sonra sensörde yer alan bir ışığa duyarlı alıcı, yani çoklu piksel yelpazesi tarafından yakalanır. Alıcıdaki ışık noktasının konumuna bağlı olarak nesnenin sensörle arasındaki mesafe geometrik üçgenleştirme ile hesaplanır. Bu, akıllı yazılım algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu, R10x ve R20x sensörlerininölçülmesini ve anahtarlanmasını sağlayarak bir nesnenin konumunu hassas bir şekilde ölçer ve nesneyi arka plandan net bir şekilde ayırır.
Lazer sensörler son derece hassas olmalarına karşın daha az dayanıklıdır ve LED sensörlere göre daha düşük bir sıcaklık aralığına sahiptir. Pepperl+Fuchs her iki dünyanın da en iyi özelliklerini kullanarak LED sensörlerin ve lazer sensörlerin güçlü yanlarını verimli lazer teknolojisi DuraBeam ile bir araya getirir.
R10x ve R20x serisi lazer sensörler, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında bile uzun kullanım ömrüne sahiptir ve kullanıcıya yeni olanaklar sunar.
DuraBeam ayrıca, bir nesne üzerinde herhangi bir zamanda keskin konturlu, dairesel bir ışık noktası yansıtan özel bir ışın profili kullanır. Göze zarar vermeyen DuraBeam lazer teknolojisiyle donatılmış sensörler, küçük nesnelerin son derece hassas tespiti ve mesafe ölçümü için idealdir.
Akıllı Sensör Profili, tüm IO-Link sensör üreticileri arasında aynı temel işlevleri sağlamayı amaçlayan bir standarttır. Buna ayarlara, parametrelere, işlem verilerine ve tanılamaya erişim dahildir.
Belirli bir Akıllı Sensör Profili ekranını izleyen ve işlem verilerini aynı şekilde değerlendiren tüm sensörler. Bu, basit kontrol entegrasyonu için fonksiyon bloklarının kullanılmasını sağlar. Mevcut kullanıcı programları yeniden kullanılabilir, bu da programlamayı kolaylaştırır.
Pepperl+Fuchs, IO-Link konsorsiyumu tarafından yayınlanan en son sürüm olan Akıllı Sensör Profilinin 1.1.3 sürümünü uygulayan ilk üreticiler arasında yer almaktadır. Bu standart, gelecekte sunulacak olan Pepperl+Fuchs ürünlerinde de uygulanacaktır. Tesisinizdeki otomasyon işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edin!
R10x ve R20x fotoelektrik sensörlerin tesisime sunduğu avantajlar nelerdir? Özel gereksinimlerim için doğru sensör çeşitleri hangileridir? Bu ve diğer sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Tek yapmanız gereken bir randevu almak!