A Camada física avançada de Ethernet
A chave para uma digitalização bem-sucedida no campo das indústrias de processos
A Indústria 4.0 e a Internet Industrial das Coisas já são padrões do setor de fabricação há anos. Na indústria de processos, ainda não havia um padrão de rede capaz de transferir rapidamente grandes quantidades de dados do nível de campo para o nível de informações dentro da arquitetura da Indústria 4.0.
Com a camada física avançada de Ethernet, ou Ethernet-APL, a Pepperl+Fuchs e outras empresas estão definindo um marco importante: É a tecnologia principal e a única forma de levar a digitalização para todos os cantos do campo nas instalações de processo. O Ethernet-APL inclui cabos longos, interoperabilidade e proteção contra explosão, permitindo uma comunicação contínua e transparente em todos os níveis de hierarquia. Saiba mais sobre a tecnologia pioneira que está abrindo caminho para aplicações exigentes em IoT no setor de processos.
Já disponível: O interruptor Ethernet-APL de campo em trilho para montagem em trilho DIN, a mais recente inovação do FieldConnex® e o primeiro interruptor em automação de processos a conectar tecnologia de comunicação comum com Ethernet-APL.
Quer saber mais? Nossos especialistas em Ethernet-APL têm o prazer de apresentar a tecnologia do futuro e discutir os próximos passos com você. Basta entrar em contato.
Permite instrumentos de campo com tecnologia Ethernet e leva Internet a todos os cantos de sua instalação de processo
O cabo longo tem até 1000 m de comprimento, comunicação e alimentação por meio do mesmo cabo Ethernet de dois fios
Portas de saída selecionáveis até Ex ia IIC, acessibilidade sem barreiras
Reutilização de instalações e infraestruturas existentes
Comunicação rápida e eficiente de grandes volumes de dados a uma taxa de 10 Mbit/s, full-duplex
Os testes e a certificação garantem a interoperabilidade dos dispositivos e dos sistemas de diferentes fabricantes
Ethernet-APL is a real game changer—this was the conclusion of all those who exchanged views at this year's ACHEMA during the first Ethernet-APL Expert Talk. Pepperl+Fuchs hosted this discussion for the first time. Watch this video to find out which questions and challenges were highlighted by experts, customers and interested parties.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
A camada física avançada Ethernet (Ethernet-APL) permite a mais rápida e mais eficiente comunicação de grandes quantidades de dados de áreas perigosas para a nuvem. Saiba o que significa Ethernet-APL e quais aspectos precisam ser padronizados para que se possa obter a definição completa de uma camada física.
O Ethernet-APL inclui cabos longos, interoperabilidade e proteção contra explosão, permitindo uma comunicação contínua e transparente em todos os níveis de hierarquia. Confira o que essa tecnologia altamente inovadora consegue fazer...
A Camada Física Avançada Ethernet se adapta a qualquer instalação de processo, pois sua arquitetura de instalação oferece flexibilidade e proteção contra explosão para todos os tipos de áreas perigosas. O vídeo ilustra topologias típicas para a automação de processos...
Veja este vídeo para saber como é fácil obter segurança intrínseca com Ethernet-APL. O Ethernet-APL utiliza o mesmo conceito FISCO já conhecido, mas permite maior desempenho e maiores distâncias entre o interruptor e o dispositivo de campo. Para a verificação da segurança intrínseca, um capítulo adicional foi incluído na conhecida norma IEC (IEC 60079). Esse conceito de segurança intrínseca das conexões Ethernet APL é chamado de 2-WISE para Ethernet intrinsecamente segura de dois fios.
Assim, o 2-WISE não é algo completamente novo. A maioria dos usuários que hoje tem que usar o conceito de entidade para comprovar a segurança intrínseca da tecnologia de dispositivos com sinais analógicos será liberada ao usar o APL Ethernet.
Para simplificar o processo de teste para a validação da segurança intrínseca dos dispositivos e dos cabos Ethernet APL dentro dos segmentos APL, um novo conceito de sistema foi padronizado na IEC TS 60070-47 (2-WISE). Ele especifica limites universais para definir a segurança intrínseca em circuitos APL.
O fabricante de um dispositivo de campo compatível com Ethernet-APL garante a conformidade com os valores-limite exigidos pelo 2-WISE. É feita uma distinção não só entre zonas diferentes, mas também entre divisões. O usuário deve selecionar os dispositivos de acordo com a zona desejada, garantir um cabo adequado e documentar a instalação. Portanto, cálculos próprios demorados não são mais necessários.
O interruptor de campo Field Connex® Ethernet - APL oferece uma função dupla para instrumentos PROFIBUS PA. Além do Ethernet-APL , ele reconhece automaticamente o protocolo fieldbus PA Profibus e mapeia os dados dos instrumentos até o PROFINET para a tecnologia de controle. Essa função é definida como "Proxy" nos padrões para Profinet e Profibus. O elemento mais importante dessa tecnologia é que essa transferência é feita para todos os protocolos e dispositivos comumente encontrados na estação de engenharia e é muito clara para planejadores e operadores.
A integração perfeita do dispositivo na estação de controle e no sistema de engenharia é obtida através do perfil PA, que é padronizado para Profibus e Profinet. Ele define os valores medidos, os parâmetros de configuração e as mensagens coletivas dos mesmos dispositivos de campo, incluindo de fabricantes diferentes. Também poupa esforços durante a engenharia de um grande número de medições e substituições de dispositivos.
Projetada para uso em áreas perigosas e ambientes adversos, a série SR oferece variados tamanhos e dimensões para uma variedade de aplicações Ethernet-APL diferentes. Qualquer acessório, como placas de flange, dobradiças, suportes de montagem ou segurança da tampa, pode ser integrado de acordo com as especificações do cliente. Os invólucros SR são fabricados em aço inoxidável AISI 316L escovado, e todas as fixações são fabricadas em aço inoxidável de classe A4 como padrão para fornecer excelente acabamento e resistência à corrosão.
A série de invólucros GR é composta por poliéster reforçado com fibra de vidro e carga de carbono com parafusos de cobertura em aço inoxidável. A série de gabinetes oferece uma solução antiestática, com estabilização UV e resistência a corrosão. Muitos atributos simplificam a instalação e o manuseio, como pontos de alavancagem exclusivos para abertura, uma gaxeta com espuma para IP66 e proteção especial para a borda de vedação. Com um intervalo de temperatura operacional maior chegando a até -60 °C, a série GR de invólucros pode ser uma escolha com custo-benefício ideal para várias instalações que, de outra forma, exigiriam invólucros de aço inoxidável.
Você tem alguma dúvida sobre a camada física avançada (Ethernet-APL) ou deseja receber mais informações? Estamos prontos para ajudar você! Basta preencher o formulário e enviar sua mensagem.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.