Impulsionando a tecnologia.
Garantindo a confiabilidade.
Redefinindo a segurança.

Relés de segurança com Diagnóstico integrado e LFT

Relés de segurança - Proteção tripla

Se ocorrer uma situação de emergência em uma instalação de processo, uma resposta rápida será necessária. Sirenes, luzes de advertência ou sistemas de arrefecimento ativos devem ser ativados com segurança em linha com o procedimento "energizado para seguro" (ETS), enquanto os controles do motor ou as válvulas de desligamento de emergência são desligados de acordo com o procedimento "desenergizado para seguro" (DTS). Para assegurar uma transferência de sinal segura, a Pepperl+Fuchs está estabelecendo um novo nível de confiabilidade com relés de segurança recém-desenvolvidos. Com contatos de comutação redundantes triplos, o módulo de interface do testado e comprovado Sistema K fornece ativação e desativação confiáveis e relacionadas à segurança para aplicações em conformidade com a IEC 61508 até SIL 3.

Recursos

Relés de segurança inteligentes com arquitetura 1oo3, diagnóstico e transparência de falha de linha
Circuitos de entrada idênticos para todos os dispositivos de todo o portfólio
Imunidade contra pulsos de teste de todos os painéis de controle comuns

Benefícios

Maior disponibilidade

Maior disponibilidade

Os novos relés de segurança são baseados em uma arquitetura 1oo3 (um em cada três) com contatos redundantes triplos. Isso garante a ativação ou desativação confiável, mesmo que dois contatos estejam com defeito. Confie na alta disponibilidade das funções de segurança em sua instalação!
Esforço mínimo nos testes

Esforço mínimo nos testes

Graças à função de diagnóstico integrado, um dos três contatos é verificado automaticamente durante cada operação de comutação. Repetir esse processo anualmente significa que o módulo de interface será totalmente testado após três anos sem a necessidade de mais esforços de teste, tudo para você se beneficiar do diagnóstico integrado da função de comutação.
Monitorização contínua

Monitorização contínua

Com a transparência de falha de linha (LFT), os relés de segurança permitem a monitorização constante da linha de sinal. Localize possíveis falhas de linha no campo e no controlador sem a necessidade de fiação adicional.
Compatibilidade sem restrições

Compatibilidade sem restrições

Os relés de segurança são imunes aos pulsos de teste do painel de controle, o que significa que eles deixaram de acionar processos de comutação não intencionais. Dessa forma, os novos módulos de interface são compatíveis com todas as placas de saída comuns. Você pode contar com uma operação sem problemas em sua instalação.

Operação confiável com diagnóstico e LFT (Line Fault Transparency, transparência de falha de linha)

Os novos relés de segurança são baseados em uma arquitetura 1oo3 com relés redundantes triplos. Juntamente com diagnósticos integrados e transparência de falha de linha, os relés de segurança são muito confiáveis e simplificam os testes. Neste vídeo, saiba mais sobre essas funcionalidades …

Os módulos com transparência de falha de linha exigem menos fiação no campo e aumentam consideravelmente o nível de segurança. Além de monitorar sinais de comutação, eles também fornecem monitorização contínua dos cabos no campo e no controle. Saiba mais sobre LFT ... 

Em emergências, como um incêndio na sala de máquinas de um navio, uma resposta rápida é necessária: Os sistemas de irrigadores devem ser ligados e o suprimento de combustível para a fonte do incêndio desligado. Neste vídeo, veja como os novos relés de segurança da Pepperl+Fuchs definem um novo padrão em termos de confiabilidade e segurança graças à sua arquitetura 1oo3 ...

Arquitetura 1oo3 para máxima segurança

A arquitetura 1oo3, conectada em série em aplicações DTS e em paralelo em aplicações ETS, garante a máxima disponibilidade da função de segurança após falha em até dois contatos. Isso proporciona uma vantagem relevante para a segurançaem comparação com contatos guiados por força: Se um contato em um relé guiado por força falhar, isso pode simplesmente ser detectado, e o atuador não é ligado ou desligado. A fiação adicional para canais de avaliação no painel de controle, com seus esforços e custos associados, é necessária para fornecer informações sobre a posição do contato de comutação. Portanto, o novo relé de segurança com a arquitetura 1oo3 garante maior confiabilidade, além de facilitar o manuseio.

Relés de segurança inteligentes com arquitetura 1oo3 e LFT

Nível de Integridade de Segurança (SIL)

Como os equipamentos técnicos podem representar um risco à segurança das pessoas, é importante identificar, quantificar e reduzir os riscos resultantes. A redução de risco necessária é determinada com base nos métodos de análise de riscos.
Um SIL de baixo requisito (SIL 1) significa que apenas uma redução de baixo risco comparável é necessária, enquanto um Nível de Integridade de Segurança mais alto (por exemplo, SIL 3) requer um nível mais alto de redução de risco. Portanto, a avaliação de um sistema de segurança relevante é realizada de forma mais fácil se o risco de falha dos componentes relevantes já for conhecido. Para essa finalidade, a Pepperl+Fuchs oferece um grande número de produtos com uma avaliação SIL/PL.

Nível de Integridade de Segurança

Entre em Contato

Você tem dúvidas sobre os relés de segurança ou deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.