Maximizar a segurança.
Desfrutar da conveniência.
Otimizar o design de portas.
Sensor de proteção para portas ShieldScan
Um capacete de bicicleta nada elegante e que não protege você, um airbag do tipo "eu preferiria não me acidentar" e uma boia que "pelo menos é redonda" – exemplos perfeitos de que nada deve ser apenas um pouco seguro! O mesmo se aplica à proteção automática das portas. O sensor de proteção para portas ShieldScan garante total segurança para as suas portas vaivém, segundo a norma EN16005. Saiba mais sobre a nova geração de sensores que combina tecnologia inovadora, facilidade de comissionamento e design minimalista sem quaisquer concessões.
O novo ShieldScan para proteção de portas usa tecnologia de tempo de voo. Essa tecnologia calcula a distância com base no tempo de percurso de um feixe de luz e permite medições seguras e de precisão milimétrica com alta precisão de repetição e tempos de resposta curtos. Com uma geometria otimizada do feixe, o sensor é adaptado às diferentes exigências das três áreas da porta. Dessa forma, o ShieldScan monitora a borda de fechamento principal, a folha da porta e a borda de fechamento secundária com seus feixes individuais especialmente alinhados. Ele detecta de forma confiável se uma pessoa ou um objeto interrompe os feixes de proteção. Dependendo da altura e largura da porta que será protegida, o caminho do feixe adapta-se às condições da porta.
Essa área de varredura protege a zona na borda de fechamento principal. Devido ao caminho exposto do feixe, o sensor sempre detecta além do corrimão e não atinge a maçaneta da porta.
Essa área de feixe envolve a borda de fechamento secundária. Devido ao campo do feixe curvo na borda da dobradiça, o ShieldScan detecta a aderência lateral. Isso garante proteção otimizada entre a guarnição da porta e a dobradiça. Isso ajuda os usuários a obter a melhor proteção contra pinçamento disponível no mercado.
Esse caminho do feixe protege a folha da porta automática. A porta para de se mover se o campo de proteção for interrompido por uma pessoa ou um objeto.
Composto pelo invólucro básico e uma tampa, o ShieldScan pode ser montado em apenas algumas etapas e com no máximo três parafusos na borda de fechamento secundária. Um sensor em cada lado da porta é suficiente para proteger toda a folha da porta. Durante o comissionamento, o sistema do sensor primeiro memoriza a distância até o solo. Utilizando o controle intuitivo por gestos, a distância até a borda de fechamento principal (largura da porta) é definida primeiro e, durante o trajeto subsequente da porta, o ângulo máximo de abertura da porta é definido.
O sensor possui um ajuste dinâmico e dependente do ângulo do seu campo de proteção; portanto, não é necessário um teach-in explícito de uma parede atrás da porta aberta. Quando a porta é aberta, os feixes individuais do campo de proteção são apagados, um após o outro, até que o ângulo máximo de abertura da porta seja atingido. Portanto, as alterações atrás da porta aberta são ignoradas. Isso garante um bom funcionamento, mesmo em condições ambientais alteradas, como nas fábricas.
O sensor de proteção para portas ShieldScan pode ser instalado e colocado em funcionamento de forma rápida e fácil. Todos os componentes necessários estão incluídos no âmbito de entrega. Este vídeo de instruções mostra em detalhes como a instalação e o comissionamento funcionam.
O sensor de proteção para portas ShieldScan possui um invólucro plástico cúbico e estreito para uma instalação discreta, por exemplo, em portas de vidro com guarnições de porta particularmente estreitas.
Com o seu design de invólucro otimizado, o sensor adapta-se perfeitamente a qualquer design de porta!
Tem alguma dúvida sobre o sensor de proteção para portas ShieldScan? Teremos prazer em ajudar você! Basta nos enviar uma mensagem ou agendar uma consulta pessoal com um dos nossos especialistas.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.