提供智能化。
探索解决方案。
解锁RFID多频段。

倍加福RFID产品

特性

通过倍加福RFID提高您的效率

通过倍加福RFID提高您的效率

当您在生产过程中使用倍加福的工业RFID系统,您减少了易于出错的数据采集,并受益于降低的管理错误,更加透明的生产过程,以及提高的生产速度。
来自于RFID专家的服务与支持

来自于RFID专家的服务与支持

倍加福在RFID技术领域研究及开发已有25年之久。您可以依赖我们经验丰富的产品专员的技术支持,他们对众多RFID应用有着深度的认识。
定制的识别方案

定制的识别方案

从所需的RFID组件(读头,标签,控制接口,电缆)到所有通用的频段(低频,高频,超高频)—倍加福提供给您一个完整的系统解决方案,可满足您具体的应用需求。
高度兼容性,集成简单

高度兼容性,集成简单

倍加福RFID组件几乎可以和市场上任何控制系统连接.我们控制器接口支持所有通用频段,我们一种控制器的RFID方案可以跨越所有频段。

新产品!

倍加福 RFID 门禁解决方案:在物流应用中实现无缝连接及过程透明化

倍加福新型 RFID 门禁解决方案,可在检测大量 RFID 标签时实现无缝连接及过程透明化。该系统十分经济高效,以功能强大、标准化的 UHF RFID 技术(ISO 18000-63 和 EPC Class 1 Gen 2)为基础,并针对物流应用进行了专业优化,如跟踪货物的进出库。

了解更多
进一步强化:将高频 RFID 的优势与独特的读取范围功能相结合

出色的读取范围和各种实用的附加功能,以及节省空间、优化的扁平外壳设计:倍加福推出新型高频 RFID 读写设备,为用户识别任务提供可靠的整套解决方案。

了解更多
RFID 更加简单化:带 IO-Link 功能的新型 F191 超高频读写设备

倍加福推出新型F191 RFID读写设备,扩展了其超高频读写设备产品系列:将工业超高频技术的优势与IO-Link通信的标准化接口相结合——作为经济高效的使能组件,适用于内部物流、汽车制造、物料搬运等领域的各种标准应用。

了解更多
一台主机设备,配备三种频率读写头:专为工业环境设计的新型模块化 RFID 手持设备

内置复杂的功能机制,不同频率(LF、HF、UHF)的RFID读写设备可以快速轻松地连接到手持设备的主机模块,无需其他额外的工具。这样就确保用户可以更专注于手头的识别任务。为了更好地实现这一点,在该主机设备上配备了一个4.8英寸的电容式彩色触摸显示屏,即使环境光不理想的条件下,也可以确保始终进行清晰地读取。该设备的防护等级高达IP54,适用于户外和其他具有挑战性的环境。

了解更多
IUT-F190-B40 超高频读写设备,集成工业以太网接口和 REST API

IUT-F190-B40 超高频 RFID 读写设备集成工业以太网接口和 REST API。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40 可以快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中其他工业4.0应用的具有吸引力的解决方案。

了解更多

产品

应用

在RFID技术应用领域,倍加福提供一系列完整的产品组合,优化适配的各种产品组件,可靠解决各种识别任务。通过视频了解更多相关的应用。

应用案例

RFID用于AGV——三个实际应用案例

RFID用于AGV

无论是作为实用的自动导向车、旋转式装配平台,还是大型自动驾驶集装箱运输车,自动导向车(AGV)根据实际应用需求采用不同设计,已经成为现代化生产过程中不可或缺的元素。AGV有助于简化日常工作,保护现有资源,并大大加快运输过程。由于外观上差异很大,实现车辆自动或自主运作的技术也非常多样化。

在AGV各种应用中经常会采用RFID,当涉及智能应用时,这种基于无线电的识别方法可以在AGV上帮助实现各种任务。点击了解RFID用于AGV的三个实际应用案例





RFID用于危险区域——三个实际应用案例

RFID用于危险区域

RFID的应用范围绝不局限于离散型制造业,由于对产品和工作设备的标识要求越来越宽泛,RFID的使用在加工厂中也越来越受欢迎。在实际应用中,往往还必须考虑相关的防爆要求,可燃气体、蒸汽或灰尘存在的任何环境,电气设备都可能会造成重大的安全隐患。

进一步了解三个应用案例,这将帮助您理解RFID在危险区域的正确安全使用。

应用案例

RFID的10个应用

RFID的10个典型应用

RFID是一种应用在许多领域的非常灵活的技术。我们从十个行业选取了十个应用案列。从使用实例获得灵感,了解在不同的情况下灵活的RFID技术如何提高识别可靠性和整体效率...

RFID助力工业4.0

RFID助力工业4.0

从工业4.0的意义上说,RFID是未来数字工厂的重要推动者:当产品被RFID标签标记,它存储关于必要的产品生产步骤或者特殊需求的信息。不仅如此,当产品生产步骤已经完成时,它可以存储新的、附加的信息。附加RFID标签到生产项目将动态结构和灵活性引入到了制造业的各个领域。对于工业4.0,更多的信息请参考倍加福的"Sensorik4.0®"技术。

RFID 解决方案

在 卡尔斯鲁厄理工学院(KIT) 的一个研究项目中,来自工业和科学研究机构的十二名合作伙伴共同开发灵活的运输系统。KARIS PRO是一种自主车辆,目前被测试于实际项目中。 倍加福识别系统研发部团队领导Dieter Schneider先生,带您深入了解该项目...

RFID产品经理Klaus Schmitt博士带您参观、了解我们针对肉类加工行业专门开发的解决方案。

推荐阅读: 肉类加工厂使用工业RFID的5大理由

关于RFID的常见问题

第1部分: 关于 RFID 的一般问题

关于 RFID 的一般问题

您是否对RFID技术感兴趣,但不知道从哪里开始?我们常见问题的第一部分让你对RFID有个整体的了解。了解构成设置的基本组件、技术的历史以及RFID可以给你特定过程中的识别任务带来的主要好处...





第2部分: RFID读头

关于RFID的常见问题

可靠的非接触式识别依赖于高质量的阅读设备。了解RFID读头的功能原理。读头如何工作以及市场上有哪些类型?天线极化的作用以及如何避免读头串扰?同时,获得如何选择适合您应用的RFID读头的建议...

第4部分: RFID标签

RFID标签常见问题

RFID标签是种类多样的产品,它们出现在工业现场的应用中,也会出现在我们的生活中。了解功能原理及不同的标签类型。 什么时候我需要使用有源的标签,替代无源标签? 一个标签可以存储多少容量? 当您的应用环境具有挑战时,从耐用方面考虑,标签的费用如何?…

第3部分: RFID频段

RFID频段相关的常见问题

RFID系统实现非接触数据通讯,需要使用射频电磁波进行。根据应用需求,RFID系统利用不同的频段。通过深入了解这些频段。它们是如何定义的? 它们用在何处? 什么可以影响到信号传输? …

联系我们