Wählen Sie Ihr Land

Global

Pepperl+Fuchs und Honeywell als „IGEL Ready Partner of the Year 2022” ausgezeichnet

Pepperl+Fuchs und Honeywell erhielten gemeinsam den IGEL Ready Award für industrielle Box-Thin-Clients BTC

Besonderes Engagement bei der Zusammenarbeit mit IGEL zur Förderung des Kunden- und Partnererfolgs

Im Rahmen des End-User-Computing-Events „DISRUPT 23“ in München wurden Pepperl+Fuchs und Honeywell gemeinsam als „IGEL Ready Partner of the Year“ in der Kategorie „Global Synergy“ ausgezeichnet. Den Award erhalten IGEL-Partner, die sich in einem besonderen Maß für den Kundenerfolg engagieren, aktiv am IGEL Ready-Programm teilnehmen und damit globale Erfolge vorweisen können. In die Entscheidung über die Auszeichnung fließt außerdem mit ein, inwiefern die Partnerunternehmen durch die Kombination ihrer Lösungen mit IGEL einen Mehrwert für Kunden und Partner bieten und das Kundenerlebnis verbessern können. Diese Kriterien fand die Jury bei Pepperl+Fuchs und Honeywell voll erfüllt: Sie erhielten den IGEL Ready-Award für ihre Kooperation mit IGEL bei ihrem gemeinsamen Lösungsangebot für industrielle Box Thin Clients (BTCs). „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Honeywell diesen Award entgegen nehmen dürfen“, freut sich Dr. Marc Seißler, Head of Product Management HMI bei Pepperl+Fuchs, bei der Veranstaltung in München.

IGEL-Ready: Robuste BTCs für Honeywell-Prozessleitsysteme

Die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs sind kompakte Thin Clients in einem besonders robusten Aluminiumgehäuse, das ihren Einsatz selbst in rauen Industrieumgebungen erlaubt. Dank ihres Designs und dem Einsatz neuester Technologien halten der BTC14 und der BTC12 dauerhaft hohen Temperaturen, Schlägen und Vibrationen stand und können auch anspruchsvollste Prozessanwendungen bewältigen. Zahlreiche Montageoptionen bieten dabei eine hohe Installationsflexibilität.

BTC Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs

Um Nutzern des Prozessleitsystems Honeywell Experion PKS den Einsatz der BTCs zu vereinfachen und eine möglichst große Anwenderfreundlichkeit zu bieten, arbeiten Pepperl+Fuchs und Honeywell hier eng zusammen. So sind die BTCs für Honeywell Experion PKS qualifiziert, mit dem Honeywell-spezifischen Betriebssystem IGEL OS vorinstalliert und als exklusives Honeywell-Produkt beziehbar. Mit dieser Kombination aus Hard- und Software sowie der aktiven Teilnahme am IGEL-Ready-Programm ermöglichen die langjährigen Partner ihren gemeinsamen Kunden den Zugang zu modernsten Lösungen und Technologien für die Virtualisierung in der Prozessautomation.

"Wir gratulieren Honeywell und Pepperl+Fuchs zu ihrem Erfolg als geschätztes Mitglied des IGEL Ready-Ökosystems", so Divya Saggar, Director, IGEL Ready. "Wir sind dankbar für Ihr Engagement für IGEL Ready und stolz darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zu erfüllen, unseren gemeinsamen Kunden die Bereitstellung, Sicherung und Verwaltung ihrer modernen Arbeitsplatzumgebungen zu erleichtern."

Über IGEL Ready

IGEL Ready wurde im Juli 2020 gegründet und ist ein wachsendes Ökosystem von mehr als 130 Technologiepartnern, die Hardware-, Software- und Peripherielösungen anbieten, die für die Verwendung mit IGEL OS verifiziert wurden, um ein leistungsstarkes, produktives und sicheres Endbenutzer-Computing-Erlebnis zu bieten. Weitere Informationen über das IGEL Ready-Programm erhalten Sie im IGEL Ready Showcase oder vom IGEL Ready-Team unter ready@igel.com. Wenn Sie ein Hersteller von Hardware- oder Softwaretechnologien sind und unserem schnell wachsenden Netzwerk von IGEL Ready-Partnern beitreten möchten, bewerben Sie sich bitte hier.

Über IGEL

Die Arbeitswelt von heute ist hybrid. Mehrere Clouds können Anwendungen von überall her für eine weit verteilte Belegschaft mit allen Arten von Geräten bereitstellen. Genau dann, wenn die Arbeitswelt es am meisten braucht, hat IGEL die Lösung für einen vollständig verwalteten, sicheren Endgerätezugriff auf jeden digitalen Arbeitsbereich, der IT-Teams eine starke Kontrolle und Endbenutzern die Freiheit gibt, in einer hybriden Welt so zu arbeiten, wie sie es wünschen. IGEL ermöglicht die Wahl einer beliebigen Cloud, von jedem Gerät und von jedem Ort aus, und sorgt so für ein kollaboratives und produktives Endbenutzer-Computing-Erlebnis, während gleichzeitig die allgemeinen Sicherheits- und Verwaltungsherausforderungen gelöst werden, die erforderlich sind, um in der heutigen Welt des hybriden Arbeitens wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Mit einem wachsenden Netzwerk von mehr als 100 IGEL Ready-Technologiepartnern verfügt IGEL über Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten und ist durch Partner in über 50 Ländern vertreten. Weitere Informationen über IGEL finden Sie unter www.igel.com.