Offrir une véritable intelligence.
Découvrir des solutions.
Déverrouiller toutes les fréquences.
RFID de Pepperl+Fuchs
L'appareil de lecture/écriture RFID UHF F190-B40 propose une interface Ethernet industrielle intégrée et une API REST. Grâce à ces technologies d'interface, cet appareil de lecture/écriture, conçu pour les plages de détection moyennes, peut être facilement et rapidement intégré dans les systèmes OT et IT, ce qui en fait une solution attractive pour le suivi et le contrôle de la production, les applications de suivi et de traçabilité et d'autres applications Industry 4.0 dans le domaine de l'automatisation de la production.
En savoir plusGrâce à un mécanisme sophistiqué, les têtes de lecture/d'écriture RFID pour différentes fréquences (LF, HF, UHF) peuvent être fixées rapidement et facilement au module de base de l'équipement portatif, sans le moindre outil. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer entièrement sur la tâche d'identification à effectuer. Pour faciliter ces tâches, l'appareil de base est doté d'un écran tactile couleur capacitif durci de 4,8 pouces, net et lisible à tout moment, même en cas lumière parasite indésirable. L'indice de protection IP54 souligne le fait que l'appareil peut être utilisé en extérieur et dans d'autres environnements difficiles.
En savoir plusPepperl+Fuchs élargit sa gamme d'appareils de lecture/écriture UHF avec le nouveau F191 : Il associe les avantages de la technologie UHF industrielle à une interface standardisée pour la communication IO-Link. Il s'agit donc d'un composant d'activation rentable pour une large gamme d'applications standard dans des domaines tels que l'intralogistique, l'automobile et la manutention.
En savoir plusUne plage de lecture des plus étendues et une grande variété de fonctionnalités utiles supplémentaires dans une conception plate et optimisée : Avec sa nouvelle série d'appareils de lecture/écriture RFID, Pepperl+Fuchs fait de cet ensemble complet et attrayant une solution pour les tâches d'identification.
En savoir plusIn the field of RFID technology, Pepperl+Fuchs offers a complete portfolio of perfectly matched components that solve a wide range of identification tasks. Find out more about possible areas of application.
Qu'il s'agisse de chariots à guidage automatique pratiques, de plateformes d'assemblage roulantes ou de gigantesques transporteurs de conteneurs-citernes autopilotés, les véhicules guidés automatisés (VGA), sous toutes leurs formes, sont devenus des éléments indispensables des processus de production modernes. Ils contribuent à faciliter considérablement le travail quotidien, à préserver les ressources existantes et à accélérer les processus de transport. Leur apparence varie et les technologies qui permettent aux véhicules de fonctionner de manière automatique ou autonome sont très diverses.
La RFID est souvent utilisée, et lorsqu'elle est appliquée intelligemment, cette méthode d'identification par radio peut effectuer de nombreuses tâches sur le VGA. Cet article de blog présente trois versions possibles.
L'éventail des applications RFID ne se limite pas à la fabrication de produits discrets. Elle devient également de plus en plus populaire dans les usines de traitement en raison des exigences toujours plus grandes en matière de marquage des produits et d'équipements de travail. Cependant, les exigences en matière de protection contre les explosions doivent souvent être prises en compte, car partout où des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables sont générés, les appareils électriques présentent un risque important de sécurité.
Dans cet article de blog, vous découvrirez trois exemples d'applications qui vous aideront à appréhender une utilisation sûre et correcte de la RFID dans les zones à risque d'explosion.
La RFID est une technologie extrêmement polyvalente qui est appliquée dans de nombreux secteurs. Nous avons réuni pour vous dix exemples supplémentaires d'applications de dix industries différentes. Découvrez ces applications et comment la technologie RFID polyvalente améliore la fiabilité de l'identification et l'efficacité générale dans diverses situations…
La RFID est un élément clé des usines numériques évolutives de l'industrie 4.0 : quand un produit est marqué avec une étiquette RFID, celle-ci stocke les informations relatives aux étapes de production nécessaires ou aux exigences spéciales. En outre, elle peut stocker de nouvelles informations complémentaires quand les étapes de production sont terminées. Fixer des étiquettes RFID aux éléments de production introduit des structures dynamiques et une certaine flexibilité dans tous les domaines de la fabrication. Découvrez de plus amples informations sur « Sensorik4.0® », la technologie Pepperl+Fuchs pour l'industrie 4.0.
Dans un projet de recherche mené au Karlsruhe Institute of Technology (KIT), douze partenaires issus des secteurs industriel et scientifique ont fait équipe pour développer un système de transport flexible. Le résultat ainsi créé est KARIS PRO, un véhicule autonome actuellement testé en situation réelle. Dieter Schneider, chef d'équipe en recherche et développement pour les systèmes d'identification chez Pepperl+Fuchs, précise sa vision du projet…
Le responsable produit RFID, Dr. Klaus Schmitt, présente nos solutions spécialement conçues pour les industries de transformation de la viande.
Lecture recommandée : 5 raisons d'utiliser la RFID industrielle dans votre usine de transformation de la viande
La technologie RFID vous intéresse, mais vous ne savez pas par où commencer ? La première partie de notre FAQ vous donne un aperçu général de la RFID. Découvrez les composants de base qui forment une configuration, l'histoire de la technologie et les avantages majeurs que la RFID peut apporter aux tâches d'identification dans votre processus spécifique…
La fiabilité de l'identification sans contact dépend de la qualité des appareils de lecture et d'écriture. Découvrez les principes de fonctionnement des appareils de lecture/d'écriture RFID. Comment fonctionnent ces appareils et quels sont les types disponibles sur le marché ? Quel rôle joue la polarisation de l'antenne et comment éviter les diaphonies ? Découvrez également comment choisir l'appareil de lecture/d'écriture RFID le mieux adapté à votre application…
Les étiquettes RFID sont des produits divers qu'on retrouve à la fois dans les applications industrielles et dans nos vies privées. Découvrez leurs principes de fonctionnement et les différents types d'étiquettes. Quand dois-je utiliser une étiquette active au lieu d'une étiquette passive ? Quelle quantité d'informations une étiquette peut-elle stocker ? Quelle est la durée de vie des étiquettes lorsque votre application est plutôt difficile ? …
Pour activer l'échange de données sans contact via un système RFID, des ondes radio sont utilisées pour la communication. En fonction des exigences des applications, les systèmes RFID utilisent différentes plages de fréquences. Obtenez plus d'explications sur les caractéristiques de ces plages. Qu'est-ce qui les définit ? Où sont-elles utilisées ? Qu'est-ce qui peut affecter la transmission du signal ? …
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.