Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
Module d'E/S Ethernet
avec maître IO-Link
Grâce au contrôle local et aux opérations décentralisées, il n'est pas nécessaire que les composants logiciels et de communication des bus de terrain figurent sur le panneau de commande principal. Seules les données de diagnostic sont transmises en amont.
Cet avantage est d'autant plus flagrant dans un système de convoyeurs, où les pièces sont triées en fonction d'une position et d'une taille correctes, et le cas échéant retirées via un système de commande à air comprimé. Ce processus exige des temps de réaction extrêmement rapides, qui sont atteints en connectant directement les entrées et les sorties au module.
Cette rapidité de réaction est rendue possible par la suppression des délais supplémentaires nécessaires aux communications et des dépendances critiques avec d'autres processus.
To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.
Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.
Les modules maintiennent une transparence maximale des processus : les paramètres de diagnostic peuvent être contrôlés directement à partir du module via une interface Web ou communiqués au PLC. Le serveur Web intégré garantit un accès direct à l'appareil au moyen d'un navigateur, permettant ainsi de consulter les informations importantes et de modifier les paramètres réseau tels que les adresses IP et les masques de sous-réseau.
Les LED intégrées aux modules fournissent des informations d'état en continu et assurent un diagnostic par canal. Cela se traduit par une augmentation de la productivité et permet de détecter les défauts et de les corriger plus efficacement.
Les modules d'E/S Ethernet de Pepperl+Fuchs favorisent la normalisation, éliminent la complexité et optimisent les performances. Contactez-nous pour découvrir la nouvelle génération de modules de bus de terrain.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.