Omdefinierar flexibiliteten.
Alla funktionsprinciper i standardhöljen, högpresterande sensorteknik och IO-Link i varje modell.
De kompakta serierna R100, R101 och R103 klarar tillämpningar över korta avstånd och de medelstora serierna R200 och R201 passar perfekt över längre avstånd. I den här videon får du se de båda seriernas styrkor samt exempeltillämpningar för R20x-serien.
I serierna R10x och R20x kombineras flera fotoelektriska familjer av sensorer med effektiv teknik i en typ av kapsling. Det enda som skiljer dem åt är monteringsmetod och kapslingsdesign. När du har bestämt hur du vill montera sensorn kan du välja de funktioner du behöver baserat på uppgiften. Den här allroundlösningen ger dig en helt unik flexibilitet och gör det möjligt att utnyttja tekniken inom en mängd nya områden.
The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:
*available in R100 and R101
Pulse Ranging Technology (PRT) is a method developed by Pepperl+Fuchs that allows even large distances to be measured with high precision.
This technology is based on short laser pulses emitted by a powerful light source. A light-sensitive receiver element in the sensor detects the light pulses reflected by the object. The distance to the object is calculated precisely by directly measuring the time of flight of the light. The high energy density of the laser pulses enables long ranges to be achieved and interference to be effectively suppressed.
PRT sensors therefore offer maximum precision in distance measurement—even in demanding environments.
With the R200 distance sensor, Pepperl+Fuchs is integrating Pulse Ranging Technology into the compact design of 15 x 41.7 x 50.6 mm for the first time. This enables high-precision distance measurements where space is limited.
When measuring white objects directly, the R200 with PRT offers a range of 10 m. In the variant with a reflector, distances up to 60 m can even be measured. Find out more about the new distance sensor in this video.
Pepperl+Fuchs Multipixel-teknik (MPT) ger mycket tillförlitliga och störningsfria avståndsmätningar över korta avstånd. Med denna teknik kombineras mätfunktioner som används i traditionella sensorer för avståndsmätning med den beprövade trianguleringsprincipen.
Det här är en geometrisk metod där en sändare, LED eller laser, skickar en ljusstråle mot objektet som sedan reflekterar tillbaka strålen. Den reflekterade ljusstrålen fångas upp av en ljuskänslig mottagare i sensorn, multipixelmatrisen. Genom att registrera var på mottagaren ljusstrålen träffar kan avstånd mellan objekt och sensor beräknas genom triangurering. Beräkningen utförs med intelligenta programvarualgoritmer.
Detta gör det möjligt för mätnings- och avståndssensorernaR10x och R20x att exakt mäta ett objekts position och tydligt skilja det från bakgrunden.
Lasersensorer är extremt exakta men håller sämre och har ett mindre temperaturområde jämfört med LED-sensorer. Pepperl+Fuchs har förenat det bästa från de båda teknikerna genom att för första gången sammanföra fördelarna i LED- och lasersensorer i företagets egna högeffektiva laserteknik DuraBeam.
Lasersensorerna i R10x- och R20x-serierna säkerställer utökad livslängd och nya funktionsområden, även i omgivningstemperaturer upp till 60 °C.
DuraBeam har också en speciell profil på laserstrålen, som alltid ger en rund ljuspunkt med skarpa kanter på objektet. Sensorer utrustade med den ögonsäkra DuraBeam-lasertekniken lämpar sig idealiskt för noggrann detektering och avståndsmätning av små objekt.
Smart Sensor Profile är en standard som syftar till att säkerställa att samma grundläggande funktioner används hos samtliga tillverkare av IO-Link-sensorer. Detta omfattar tillgång till inställningar, parametrar, processdata och diagnostik.
Alla sensorer som följer en viss Smart Sensor Profile-modell visar och utvärderar data på samma sätt. Detta möjliggör användning av funktionsblock för enkel kontrollintegrering. Befintliga användarprogram kan återanvändas, vilket förenklar programmeringen.
Pepperl+Fuchs är en av de första tillverkare som implementerar version 1.1.3 av Smart Sensor Profile, den senaste versionen som publicerats av IO-Link-konsortiet. Denna standard kommer också att implementeras i framtida Pepperl+Fuchs-produkter. Snabb och enkel styrning av automatikprocesser i anläggningen!
Vilka fördelar ger de nya fotoelektriska sensorerna R10x och R20x i vår anläggning? Vilka sensormodeller ska jag använda för mina specifika behov? Vi svarar mer än gärna på de här och andra frågor. Boka tid med oss!