Hidrogênio é o futuro da energia, da indústria e dos transportes
Usando a tecnologia de sensor e a proteção contra explosão da Pepperl+Fuchs.
O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Na Terra, não é encontrado sozinho, mas principalmente em combinação com oxigênio, como H2O (água). O elemento químico desempenha um papel crucial no combate às mudanças climáticas. Isso porque, além do uso de energias renováveis para geração de energia e eletromobilidade, outras alternativas são necessárias aos combustíveis fósseis para utilização na indústria e no transporte pesado. O hidrogênio tem uma vantagem decisiva aqui: sua combustão não produz nenhuma emissão de CO2 prejudicial ao clima; tudo o que resta é vapor d´água.
No entanto, há muitos desafios associados à geração, distribuição e uso de hidrogênio. Com mais de 70 anos de experiência na área de tecnologia de sensores e proteção contra explosão, nós apoiamos a indústria do hidrogênio e oferecemos um amplo portfólio que abrange toda a cadeia de valor. Está em nosso DNA lidar junto com você com as novas exigências relacionadas ao hidrogênio. Descubra o nosso HydroGene!
É claro que o hidrogênio como um protetor climático está no radar de todos, mas na verdade ele já era usado décadas atrás. No entanto, muita coisa mudou. Nossos especialistas do setor, Wolfgang Weber e Thomas Schnepf, estão falando sobre o que é diferente hoje.
Hidrogênio para o futuro da energia, indústria e mobilidade – descubra onde a Pepperl+Fuchs está apoiando a economia do hidrogênio com tecnologia de sensores industriais e soluções de proteção contra explosão.
Para produzir hidrogênio de maneira ecologicamente correta, a água é quebrada em hidrogênio e oxigênio em um processo de eletrólise usando energias renováveis. Portanto, a cadeia de valor do hidrogênio "verde" começa antes mesmo da sua produção. A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de componentes que otimizam o rendimento de energia em usinas eólicas e de energia solar, desde codificadores e sensores indutivos na pá do rotor de uma turbina eólica até sensores de inclinação que alinham perfeitamente os coletores solares ao sol.
A produção por eletrólise usando eletricidade de fontes renováveis é o pré-requisito para o hidrogênio neutro de CO2 ecológico. No processo, as moléculas de água são divididas em água molecular e oxigênio. Para garantir processos seguros e confiáveis o tempo todo, medidas apropriadas de proteção contra explosão são essenciais. Além disso, a inovadora tecnologia de sensores pode ajudar a aumentar a automação da produção de pilhas PEM para eletrólise. Com mais de 70 anos de experiência em proteção contra explosão e tecnologia de sensores, bem como um amplo portfólio de produtos, a Pepperl+Fuchs está ao seu lado quando se trata da produção de hidrogênio verde.
Seja por tubulações, navios, ferrovias ou caminhões, o transporte de hidrogênio é tecnicamente desafiador. Não só por se tratar de um gás explosivo, mas também porque precisa ser comprimido para o transporte. Uma variedade de produtos e soluções da Pepperl+Fuchs que monitoram confiavelmente as posições das válvulas e garantem a transmissão segura do sinal são adequados para uso em sistemas de controle e medição de pressão de gás, bem como em tanques de gás.
O hidrogênio desempenha um papel importante ao substituir combustíveis fósseis na indústria. Especialmente na produção de produtos químicos, cimento ou aço, por exigir um consumo intensivo de energia. A Pepperl+Fuchs oferece à indústria várias soluções de sensores para monitorar válvulas em tubulações de transporte e óculos inteligentes para apoiar sua manutenção, além da tecnologia de interface para controle de queimadores e soluções de identificação para AGVs (automatic guided vehicles, veículos guiados automaticamente) operados com hidrogênio.
Embora o processo de reabastecimento real em um posto de abastecimento de hidrogênio não seja muito diferente do que acontece em um posto de abastecimento convencional, há muitas coisas que funcionam de forma diferente no plano de fundo: desde a entrega do hidrogênio até seu armazenamento e sua distribuição na bomba. Isso porque, assim como seus predecessores fósseis, o hidrogênio representa um risco de explosão, portanto, as medidas para proteção contra explosão desempenham um papel fundamental. Vários produtos e soluções da Pepperl+Fuchs, certificados para áreas classificadas, garantem procedimentos seguros e um processo de reabastecimento conveniente.
Você tem dúvidas sobre nossos produtos e soluções para a economia de hidrogênio? Entre em contato conosco usando o formulário abaixo. Aguardamos a sua consulta!