Abrace as possibilidades.

 

 

Torne sua instalação pronta para IIoT e esteja preparado para os desafios do futuro.

Gateways PROFINET de E/S remotas - Os Benefícios

Conexão econômica

Conexão econômica

Se você quer modernizar sua tecnologia de controle com o PROFINET e ainda reutilizar seus sensores e atuadores analógicos existentes, os gateways PROFINET são os dispositivos capazes de realizar isso, reduzindo custos e complexidade.
Pronto para Big Data

Pronto para IIoT

Os gateways PROFINET de LB/FB são feitos para aplicações que agregam e analisam big data – os gateways ideais para aplicações IIoT em automação de processos. Usando o PROFINET e o HART IP simultaneamente, os dados do processo e as informações de status do dispositivo são transmitidos para o sistema mestre por meio da mesma conexão em tempo real.
Redundância integrada

Redundância integrada

Os gateways PROFINET evitam o tempo de inatividade, garantindo estabilidade de rede para aplicações essenciais. Duas interfaces de Ethernet permitem um conceito de redundância inteligente: os gateways possuem um comutador integrado que garante o funcionamento da rede em todos os momentos.
Usabilidade intuitiva

Usabilidade intuitiva

Com o maior visor sensível ao toque do mercado para esse tipo de dispositivo, os gateways PROFINET oferecem usabilidade extraordinária. Os LEDs RGB e os símbolos de exibição estão em conformidade com a NAMUR 107 e exibem informações de maneira clara e padronizada.

Proteção contra explosão 4.0 – Comunicação em instalações de processos

Logotipo da Proteção contra explosão 4.0





Os equipamentos de campo nas instalações de processos coletam dados adicionais valiosos sobre sua própria condição e ambiente. Até o momento, essas informações raramente poderiam ser usadas devido à falta de canais de comunicação contínuos do campo para a sala de controle.

Porém, as abordagens da Indústria 4.0, como monitoramento de condições e manutenção preditiva, exigem essas informações. É por isso que desenvolvemos produtos como os novos gateways PROFINET, que são adaptados para atender a essas demandas. Com um poderoso processador e memória grande, eles constroem uma ponte entre as estruturas de nível de campo e as estruturas de rede baseadas em Ethernet.

Além das soluções avançadas de produtos, também nos unimos com vários parceiros para maximizar a disponibilidade de dados, seja na sala de controle, em sistemas baseados em nuvem ou até mesmo em dispositivos móveis. Para nós, essa é a Proteção contra explosão 4.0.

A última geração de comunicação de dados em setores de processo

Solução de E/S remotas com o Gateway PROFINET

Os gateways PROFINET são compatíveis com HART/HART IP para transmitir variáveis de processo e informações adicionais de status de equipamentos de campo. Ao mesmo tempo, o HART IP pode ser usado para gerenciar ativos de maneira eficaz.

Além disso, com suas duas interfaces de Ethernet e MRP (protocolo de redundância de mídia) integrado, os novos gateways PROFINET são ideais para a configuração de redes de anel de alta disponibilidade. Quando necessário, o gerenciador de redundância inicia a reconfiguração automática da rede, garantindo a comunicação de segmentos que não foram afetados pela falha.

Os gateways PROFINET foram desenvolvidos de acordo com os mais avançados padrões de segurança. Os recursos de segurança incluem um firewall e um sistema de arquivos somente leitura para evitar infecções por malware.

Visor grande sensível ao toque para informações de diagnóstico e status no local

Visor ajustável do gateway Profinet

Os gateways PROFINET de LB e FB apresentam o maior visor sensível ao toque disponível no mercado para esse tipo de dispositivo. Os LEDs RGB e os símbolos do visor atendem à normativa NAMUR 107 e indicam o status do dispositivo e da unidade de campo, exibindo informações de diagnóstico e status de forma clara e padronizada.

As verificações possíveis incluem o status da comunicação com o sistema principal, o status do barramento interno, o reconhecimento do dispositivo HART e a identificação de módulos com defeito. Isso reduz o tempo de inatividade e os custos. Os gateways podem ser configurados de maneira prática no campo por meio do visor sensível ao toque.

Alta flexibilidade com reconfiguração dinâmica

Reconfiguração dinâmica de E/S remota

Com a ajuda da reconfiguração dinâmica, os sistemas de E/S remotos PROFINET LB e FB da Pepperl+Fuchs não só permitem a alteração de configurações de dispositivos de campo, mas também estendem esse conceito aos módulos de E/S conectáveis, que também podem ser livremente configurados em relação ao tipo e número de sinal. Isso oferece flexibilidade máxima e menor esforço e tempo, por exemplo, ao substituir um módulo.

Dispositivo compartilhado: gerencie até 184 entradas ou saídas

Dispositivo compartilhado de E/S remota

A E/S remota também é um dispositivo compartilhado para vários controladores e sistemas. Através da engenharia, até 184 entradas ou saídas podem ser configuradas e atribuídas a qualquer controlador em uma estação de E/S remota LB ou FB. Assim, os usuários podem reduzir os instrumentos, tubulações, fiação e o número de gabinetes de controle significativamente.

Informações diferentes – Uma conexão

O gateway PROFINET é compatível com HART/HART IP e habilita a transmissão de variáveis de processo e informações adicionais de status de equipamentos de campo em alta velocidade.

Abrindo as portas para a Indústria 4.0

O novo gateway PROFINET de LB de E/S remotas com certificação de Zona 2,Classe I/Div. 2 da Pepperl+Fuchs abre as portas para aplicações da Indústria 4.0 em setores de processos ao mesmo tempo em que define novos padrões em termos de manuseio, facilidade de uso e segurança.

Os Gateways PROFINET de LB e FB

Excelente desempenho com alta densidade de embalagem, inclusive para IIoT
Soluções a partir de uma única fonte
Experiência em proteção contra explosão

Entre em Contato