Ingen kompromisser!

En sykkelhjelm som ikke er stilig og ikke beskytter?

Litt sikkerhet er ikke nok – stol på ekspertene.

Funksjonssikkerhet for applikasjoner innen fabrikkautomasjon

Flere tiår med erfaring innen sikkerhet

Flere tiår med erfaring innen sikkerhet

Pepperl+Fuchs er en av de mest velkjente og respekterte navnene innen automasjonsteknologi. Du kan stole på ekspertene våre som har flere tiårs erfaring innen funksjonssikkerhet.
Portefølje av brede sensorer

Portefølje av brede sensorer

Den omfattende porteføljen vår består av sensorer med nesten alle funksjonsprinsipper. Svært spesialiserte sikkerhetssensorer eller intelligent brukte standardsensorer gir deg mange alternativer for de fleste annerledes sikkerhetsapplikasjoner.
Design av fullstendige løsninger

Design av individuelle løsninger

Hos Pepperl+Fuchs får du mer enn bare komponenter: Vi følger deg på veien til du har en trygg applikasjon – fra utviklingen av individuelt sikkerhetskonsept til den tilpassede løsningen.
Overføring av kunnskap

Overføring av kunnskap

Sikkerhet er et spørsmål om kunnskap: Som leverandør av fullstendig service lærer vi dere på interne seminarer opp i nøyaktig disse aspektene som er relevante for jobben din innen sikkerhetsapplikasjoner.








 

With the publication of Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council on machinery, the previously applicable European Machinery Directive 2006/42/EC has recently been replaced. Since the EU Machinery Regulation came into force, Pepperl+Fuchs has received an increasing number of inquiries regarding the conformity of safety-related components in our portfolio with the changed requirements of this regulation.

The relevant standards experts and product managers at Pepperl+Fuchs have examined and evaluated this issue from various perspectives: As things stand today, we assume that Pepperl+Fuchs products that fall within the scope of the EU Machinery Regulation will also comply with it. Please use the following link to read the full statement.

Conformity of Pepperl+Fuchs Products to the EU Machinery Regulation

Official Statement on the Current Situation

Official Statement on the Current Situation

Sikkerhetsprodukter

NYHET! Radarsensorer og ultralydgivere med CANopen Interface for sikkerhetsapplikasjoner

NYHET! Radarsensorer og ultralydgivere med CANopen Interface for sikkerhetsapplikasjoner

To sterke funksjonsprinsipper for trygge applikasjoner under røffe omgivelsesforhold: Pepperl+Fuchs tilbyr både radar og ultralydgivere som kan diagnostisere, takket være integrert CANopen-interface. Kombinert med en kontroller for feilsikkerhet kan disse sensorene derfor brukes i sikkerhetsapplikasjoner inntil PL c/SIL 1 eller, med en redundant design i en tokanals arkitektur, inntil PL d/SIL 2.

Begge sensortyper imponerer med funksjonsprinsipp med lav interferens, svært pålitelig CAN-kommunikasjon, EMC-motstand og en spesielt robust design i henhold til beskyttelsesklassifisering IP68 or IP68/69. Dette gjør dem ideelle til kollisjonsunngåelse og omgivelsesovervåking av kjøretøy utendørs (f.eks. mobile maskiner, kraftige førerløse kjøretøy, gaffeltrucker). I tillegg til M12-forbindelser eller faste kabler med åpne kabelender, er også kjøretøyspesifikke kontakter som DEUTSCH eller AMP Superseal også tilgjengelig, slik at integrering i eksisterende elsystemer i kjøretøy blir raskt og enkelt. Den velkjente VariKont L2-designen med roterbart og dreibart sensorhode gjør at sensorene kan posisjoneres nøyaktig i ulike monteringssituasjoner.

Finn ut mer her:

Radarsensorer

Ultralydgivere

Flere innovasjoner som forandrer industrien





Førerløst og sikkert gjennom logistikksenteret med ultralydgivere

Førerløse kjøretøy skal ha pålitelig beskyttelse mot kollisjoner med folk og gjenstander i filen ved automatisk rygging, selv når kjøretøyet er lastet. Blindsonen foran gaflene må sikres i fasen umiddelbart før senking av pallen. Godkjenning i henhold til ISO 13849-1 kategori 3 PL d er påkrevd for disse applikasjonskravene. Det skal være mulig å bruke disse enhetene i lukkede rom, og de må være bestandige mot miljøpåvirkninger som støv, smuss og fuktighet.

USi®-safety er det eneste sikre ultralydgiversystemet i henhold til EN ISO 13849 kategori 3 PL d. Det gir pålitelig overvåking av tredimensjonale rom, som gjør det ideelt for bruk på utstyr for materialhåndtering.

Eksempler på applikasjoner

Beskyttelse av kjøretøy ved overførings- og flaskehalspunkter

Ved betjening av automatiserte kjøretøy må det til enhver tid sørges for at ingen personer eller maskiner kommer til skade. For at dette skal kunne garanteres under disse omstendighetene, må sikker posisjonering av det førerløse kjøretøyet detekteres i henhold til PL d, mens standardiserte krav som dokumentasjon, beregning osv. overholdes. I tillegg til høyeste presisjon og slitestyrke i sensorteknologien som brukes, kunnskap om standarder og retningslinjer, er utvikling av et fullstendig sikkerhetskonsept samt beregning og validering vesentlig.

I dette spesifikke tilfellet ga Pepperl+Fuchs kunden en individuell løsning som omsluttet alle aspekter, fra konseptutvikling til implementering.

Trygg påfylling av drivstoff i hydrogendrevne kjøretøy

I en flåte av førerløse kjøretøy er ulike kjøretøy ofte i bruk, slik at ulike scenarioer oppstår for dem, f.eks. ved bytte av batterier eller påfylling av drivstoff, og kjøretøyene må ha unike identifikasjoner. Når det gjelder hydrogendrevne kjøretøy, kan ulike tanker monteres, hvor hver må fylles med et bestemt trykk. Siden feil kan forårsake stor skade på folk og maskiner, er pålitelig identifisering nødvendig.

Pepperl+Fuchs utviklet en tilpasset, komplett løsning for dette, som består av sikkerhetskonsept og komponenter. To RFID-brikker festes på kjøretøyene for dette formålet, som er egnet for bruk i røffe industriomgivelser – påkrevd SIL-nivå sikres av redundans og en evaluering av brikkeinformasjon i det sikre kontrollsystemet.

Sikker overvåking av reststakk på emballeringsmaskiner

Sikker overvåking av reststakk på emballeringsmaskiner

Med den økte automasjonen på industrianlegg øker kravene til maskinsikkerhet, som også påvirker emballasjeindustrien. På grunn av en endring i standarden (EN 1010-1:2004 endret til EN ISO 12643-4), må for eksempel førerinngripen i potensielt farlige områder ved emballeringsmaskiner forhindres i fremtiden med PL d i stedet for PL b, for å sikre størst mulig beskyttelse av personale.

Pepperl+Fuchs tilbyr en ideell løsning som ikke bare er kostnadseffektiv, men også lett å integrere. Sikkerhetskonseptet er basert på to fotoceller i R100-serien, som garanterer påkrevd sikkerhetsnivå gjennom den redundante designen.

Benytt deg av vår kunnskap

Last ned uten kostnad!

Last ned uten kostnad!








Når en maskin skal ut på markedet i EU, gjelder maskindirektiv 2006/42/EF. Et stort antall standarder som må følges her, legger ytterligere krav på maskinen og hele prosessen.

Hvilke standarder er imidlertid relevante for din applikasjon, og hva må du passe på i detalj? Hvordan oppnår du påkrevd integritetsnivå for sikkerhet (SIL) eller ytelsesnivå (PL)?

Det tekniske dokumentet vårt gir deg praktisk hjelp med slike spørsmål: Få en oversikt over situasjonen med gjeldende lover og standarder, og finn ut, basert på eksempler, hvilke trinn som må utføres for å få en sikker maskin.

PDF-en uten kostnad nå og finn ut mer om begreper som

  • risikovurdering
  • ytelsesnivå
  • kategori
  • diagnosedekning
  • MTTFd
  • og mye mer

Arrangementer og opplæring for funksjonssikkerhet

Arrangementer og opplæring

Pepperl+Fuchs har et bredt spekter av opplæringsprogrammer for fagfolk innen automasjon. Disse programmene retter seg mot ledelse, teknisk personell, produksjonspersonell og sikkerhetspersonell involvert i utstyrsdesign.

Referanser og innsikt

Fra vellykkede, realiserte sikkerhetsløsninger til bakgrunn og innsikt om produktutviklingen vår og folkene bak – i denne delen kan du finne ut mer om kompetansen vår innen funksjonssikkerhet.

Ingen flere flykollisjoner

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG har utviklet en nyskapende arbeidsplattform med flere retninger for monteringsoppgaver innen flykonstruksjon. De satt sin lit til at Pepperl+Fuchs' eksperter kunne levere den nødvendige sikkerhetssamvarende sensorløsningen. For å hindre kollisjoner i tre dimensjoner ble løfteplattformen utstyrt med R2100 2-D LiDAR-sensorer.

Finn ut mer.

Sikkerhet revolusjonert

Pepperl+Fuchs var første produsent som utførte en vellykket aktivering av SIL 3/PL e-samsvarende, sikker absolutt posisjonering med en enkelt sensor. I denne artikkelen kan du finne ut mer om denne unike utviklingen og utfordringene teamet støtte på.

Finn ut mer.

Absolutt sikkerhet i sporveiledning for førerløse kjøretøy

Automatiseringsspesialistene Staudinger bruker SIL 3- / PL e-egnede kamerasystemer fra Pepperl+Fuchs for å holde sine toppmoderne førerløse kjøretøy trygt på riktig spor. Dette gjør at selskapet kan forsyne kundene med en komplett løsning som omfatter kontroll- og drivteknologi pluss selve kjøretøyet, alt fra en enkelt kilde.

Finn ut mer.

Sikkerhet på høyeste nivå

Et tog kan kjøre mange hundre tusen kilometer før hjulene må skiftes ut på grunn av slitasje. Vanlig vedlikehold er eneste måte for å kunne tilbakelegge slike avstander uten feil. Kreitzler Industriebühnen GmbH bruker et sikkerhetsposisjoneringssystem fra Pepperl+Fuchs til å beskytte personell mot ulykker under vedlikeholdsarbeid på løfteplattformer.

Finn ut mer.




På den sikre siden

Finn ut mer om den begivenhetsrike historikken til funksjonssikkerhet i dette underholdende intervjuet med to av bransjeekspertene våre: Hva er opprinnelsen? Hvilke milepæler endret denne disiplinen? Hvor står bransjen og Pepperl+Fuchs i dag? Du finner svar på disse spørsmålene i det dyptgående intervjuet.

Deep Dive

På den sikre siden

Kontakt oss

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.