Solutions de détection pour les équipements mobiles
Sur la route ou en tout-terrain, les détecteurs des équipements mobiles doivent fonctionner de manière fiable, même dans des conditions difficiles. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de solutions adaptées aux applications mobiles, avec des détecteurs robustes homologués E1 ou des interfaces CAN.
Excavateurs, bétonnières, camions-bennes et grues ne sont que quelques exemples de machines de construction robustes fonctionnant dans des environnements difficiles. Les détecteurs industriels utilisés sur les machines de construction doivent être mécaniquement et électriquement robustes, fiables et précis. Pepperl+Fuchs propose les produits adaptés aux besoins uniques de votre véhicule.
Des solutions de détection fiables sont essentielles pour une exploitation sûre et efficace des véhicules agricoles. Les détecteurs industriels adaptés de Pepperl+Fuchs permettent d'augmenter la productivité dans divers processus, dans des tracteurs, pulvérisateurs agricoles, moissonneuses ou tout autre type de machines agricoles.
Les camions de collecte des ordures, les autobus publics et les véhicules de secours, tels que les camions de pompiers, ont besoin de détecteurs haute performance pour fonctionner en toute sécurité et de manière fiable dans des conditions exigeantes. Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de détecteurs industriels homologués E1, spécialement adaptés à l'utilisation sur la voie publique.
Controller Area Network (CAN) est une norme de communication internationale largement utilisée sur les machines mobiles pour le transfert de données entre les contrôleurs embarqués et leurs différents détecteurs connectés. CAN réduit considérablement l'effort de câblage et fournit un réseau économique et durable. Pepperl+Fuchs propose des détecteurs radar, à ultrasons et d'inclinaison ainsi que des codeurs rotatifs avec interfaces CAN J1939 et CANopen pour faciliter l'intégration dans les applications CAN.
La détection de la position du piston dans les vérins est essentielle pour le suivi et le contrôle précis des différentes applications mobiles : des vérins hydrauliques sur les excavateurs aux mécanismes de décharge pour les camions. Des détecteurs ultrasoniques peuvent être installés dans un tuyau parallèle au vérin. De cette manière, ils permettent une détection précise de la position du piston sans modification du vérin. En fonction de la longueur du vérin, les détecteurs ultrasoniques des séries UC800-F77S, M18 ou M30 peuvent être utilisés.
Pour les machines agricoles répandant des engrais et des pesticides, la distance entre la rampe et la récolte doit être maintenue aussi constante que possible afin d'obtenir une répartition optimale. Cela nécessite un contrôle constant de l'inclinaison de la rampe. L'unité de mesure inertielle F99 mesure de manière fiable l'inclinaison de la rampe par tous les temps et même dans des conditions difficiles : vibrations constantes et présence de saleté et de poussière.
Afin de déterminer les positions autorisées de la rampe sur les grues mobiles, la position exacte des stabilisateurs doit être enregistrée. Les codeurs rotatifs à câbles sont idéaux à cet effet : Associé à un codeur rotatif à câbles, le codeur absolu intégré est capable de détecter le mouvement linéaire exact du stabilisateur. La méthode de mesure et la conception technique garantissent une grande robustesse contre les influences extérieures.
Les machines mobiles telles que les excavateurs ont souvent un champ de vision extrêmement limité à l'arrière et sur les côtés. Pour éviter les collisions avec des personnes, des objets ou d'autres véhicules, les détecteurs ultrasoniques de la série UC*-L2M-B16 contrôlent ces zones en toute sécurité. L’interface CAN intégrée permet d'intégrer directement les détecteurs dans le système de bus CAN du véhicule.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
Les détecteurs de vibrations robustes et durables de Pepperl+Fuchs jouent un rôle important dans le contrôle de l'état des composants rotatifs des équipements mobiles. En détectant la vitesse et l'accélération des vibrations, la température, ainsi que l'état des roulements, les détecteurs de vibrations de la série VIM fournissent des informations avancées et alertent l'utilisateur lorsqu'une maintenance est nécessaire.
Dans les bétonnières mobiles, les moteurs de mélangeurs et de pompes ainsi que l'engrenage du tambour sont sujets à une usure mécanique. Pour déclencher l'entretien des composants en temps opportun et en fonction des besoins, la charge mécanique en cours de fonctionnement doit être enregistrée aussi précisément que possible. Les détecteurs de vibrations VIM3 de Pepperl+Fuchs contrôlent de manière fiable les vibrations des composants critiques du véhicule. Lorsqu'une valeur limite définie est atteinte, un message de maintenance automatique est émis, permettant la maintenance préventive basée sur des mesures.
Pour exploiter des grues mobiles lourdes en toute sécurité, huit détecteurs inductifs sont utilisés afin de contrôler les stabilisateurs. Les signaux individuels de ces détecteurs doivent être connectés logiquement et transmis au panneau de commande de la grue. Les répartiteurs en Y avec un ET logique permet le raccordement en séries de détecteurs sur le véhicule sans boîtes à bornes, réduisant la complexité du câblage et le temps d'installation.
Vous avez des questions sur nos solutions de détection pour les équipements mobiles ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.