Seleccione su país

Visite el sitio web global

Fair Flair
HANNOVER MESSE 25 Del 31 de marzo al 4 de abril del 2025, en el salón 9, estand D76

¿Le gustaría saber qué posibilidades nos ofrece la tecnología para dar forma al futuro? Entonces, visite Pepperl+Fuchs en HANNOVER MESSE, la plataforma internacional más importante y el lugar principal para la transformación industrial.

landscape scenery in Canada with Toronto mirroring on the water surface
Rich in Resources, Rich in Ideas

The Future’s Here: This is the motto under which Canada is presenting itself as a partner country at the 2025 Hannover Messe. The country is a pioneer in renewable energies and raw materials, but also in the field of artificial intelligence. Pepperl+Fuchs has been active there for over 30 years.

Manos sosteniendo el kit Digital Twin de Pepperl+Fuchs
Supervisión de activos con tecnología de IA con el kit de inicio Digital Twin

Con el kit de inicio Digital Twin, Bosch Digital Twin Industries y Pepperl+Fuchs proporcionan a los operadores de planta una solución de instalación inmediata que utiliza análisis en tiempo real basado en IA para mejorar la eficiencia de la planta y facilitar el mantenimiento predictivo.

Aplicación del sistema Volume3D en cintas transportadoras
Medición precisa del volumen en tiempo real

El sistema Volume3D mide las velocidades de flujo con un alto nivel de precisión. La combinación de la tecnología de sensor LiDAR, un codificador giratorio y una unidad de evaluación inteligente proporciona información detallada sobre el volumen, la velocidad de flujo y varios otros parámetros.

Trabajador móvil en un entorno industrial que sostiene una tableta en su mano
Nuevos estándares en la comunicación 5G Configurado por una tableta Tab-Ex® 05 de 8 pulgadas.

Con la nueva Tab-Ex 05, Pepperl+Fuchs lanza la primera tableta Android con capacidad 5G y pantalla de 8 pulgadas homologada para su uso en Zona 1/21 y División 1.

Cartera de sensores de distancia inductivos de Pepperl+Fuchs
Lo inductivo se une a la velocidad. Sensores de distancia inductivos con IO-Link

Pepperl+Fuchs presenta sensores de distancia inductivos con IO-Link y funciones de supervisión de estado integradas. Por primera vez, estos sensores miden no solo la posición del objeto, sino también la velocidad y aceleración de los elementos de amortiguación.

Visual principal de Ethernet-APL
La digitalización entra en las industrias de procesos Ethernet-APL

Ethernet-APL para aplicaciones IIoT en industrias de procesos: descubra la forma más rápida y eficiente de comunicar continuamente grandes cantidades de datos desde zonas peligrosas a la nube.

1/7

¡Bienvenido a Pepperl+Fuchs!

La automatización es una pasión para nosotros y colaborar con nuestros clientes es nuestro principio guía.

¿Tiene alguna pregunta?Comuníquese con nosotros

Estaremos encantados de ayudarlo. Comuníquese con nosotros para obtener información de ventas, asistencia técnica o para encontrar su contacto local.

Manténgase actualizadonoticias en línea

Suscríbase a nuestro boletín informativo y reciba noticias e información interesante regularmente sobre el mundo de la automatización.