Explorando a modularidade.
Trazendo a versatilidade.
Aumentando o desempenho.
O VisuNet GXP foi projetado para Zona 1/21 e Zona 2/22
Os monitores remotos VisuNet GXP são equipados com a última geração de firmware VisuNet RM Shell. Ele fornece fácil acesso e sistemas de controle de processo em áreas classificadas usando a tecnologia de rede Ethernet padrão. A atualização mais recente é compatível com as últimas versões de protocolo remoto, como RDP 10, VNC, NetC@P e Citrix.
Seguro e confiável
O RM Shell é executado em um sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise. O LTSC ( Long-Term Servicing Channel, Canal de manutenção de longo prazo) oferecido com a nova versão do Windows fornece disponibilidade de longo prazo das atualizações de segurança, garantindo um sistema sempre seguro. As funções de segurança do RM Shell, como acesso protegido por senha e definição de funções de usuário, servem como proteções adicionais.
Gerenciamento centralizado inovador
Em combinação com o software inovador VisuNet Control Center, o RM Shell é uma solução eficiente para um gerenciamento de monitores remotos VisuNet e thin clients voltada para o futuro. Com as funções de gerenciamento centralizado, os usuários podem configurar, manter e monitorar remotamente a instalação do monitor remoto ou thin client. Uma volta até a instalação para configurar unidades HMI remotas não é mais necessária para os administradores, eles podem fazer tudo a partir de um ponto central.
Com a geração 2024 do VisuNet GXP, as unidades de computação agora estão equipadas com os poderosos processadores Intel® Apollo Lake. As versões para PC do VisuNet GXP são baseadas em um sistema operacional Microsoft® Windows® aberto, que oferece maior poder de computação e flexibilidade de software. Isso permite que os usuários instalem pacotes de software personalizados para visualizar aplicações em áreas industriais e classificadas.
Várias interfaces
Com uma variedade de interfaces disponíveis, a unidade de computação GXP pode ser conectada diretamente a um sistema de controle ou outros dispositivos periféricos, reduzindo o tempo e o dinheiro necessários para o cabeamento. Seja RS-232, RS-485 ou Ethernet, os usuários podem escolher a interface apropriada para sua aplicação. Periféricos adicionais disponíveis ajudam a simplificar o processo de instalação. As interfaces de fibra óptica opcionais, por exemplo, garantem uma conexão confiável mesmo em distâncias mais longas. Um grande benefício da interface de fibra óptica é que ela pode ser conectada a comutadores de fibra óptica de TI padrão que não são classificados como “intrinsecamente seguros visualmente” (Ex op é), mesmo em áreas da Zona 1/21.
A tela de 21,5 pol (55 cm) possui resolução Full HD (1920x1080), portanto, está em conformidade com o formato widescreen comum, garantindo a compatibilidade de proporção e resolução das imagens de processo projetadas nas estações de trabalho de operação de tela widescreen modernas. O vidro de proteção temperado protege o sensor multitoque, o que permite a utilização otimizada da interface do usuário mesmo com o uso de luvas. O vidro de segurança liso, temperado e resistente a arranhões é fácil de limpar e atende perfeitamente às altas demandas da Zona 1/21 e Zona 2/22.
A mais recente unidade de visualização da família VisuNet GXP vem em um invólucro compacto e está disponível como uma versão de 19 pol (48 cm) com um formato 5:4. Ele não só oferece um design compacto, como também é compatível com sua linha de produtos antecessora, a VisuNet EX1. Isso significa que os usuários podem adaptar as instalações existentes facilmente por meio de uma substituição imediata e podem até continuar usando os teclados ou os leitores de código de barras existentes. Assim como a versão maior de 21,5 pol da unidade de exibição, o modelo de 19 pol é equipado com um sensor capacitivo multitoque que permite a utilização otimizada das interfaces de usuário.
Para simplificar a configuração e a instalação do thin client, o firmware RM VisuNet Shell é pré-instalado e pré-configurado para vários sistemas de controle. Simplificando as tarefas de controle. A última geração do RM Shell é baseada no Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSB, que inclui as atualizações de segurança de longo prazo da Microsoft. Além disso, o RM Shell conta com mecanismos de segurança integrados que fornecem proteção confiável do sistema contra infiltração de malware e vírus.
O firmware RM Shell está disponível para todos os dispositivos VisuNet da Pepperl+Fuchs. Oferecendo soluções de ponta para as indústrias de processos, dos BTCs na sala de controle aos monitores remotos em Zona 1/21. E com o software VisuNet Control Center, os operadores podem configurar, monitorar e gerenciar de forma eficiente todos os dispositivos partindo de um ponto central.
Na Pepperl+Fuchs, a Indústria 4.0 é definida como uma rede completa de sistemas de produção. Esses sistemas são caracterizados pela troca de dados dentro do processo de produção e também com sistemas de informações de alto nível além dos limites da empresa. Essa rede de todos os componentes de automação requer novas tecnologias que permitem o acesso horizontal e vertical direto às informações do sistema de produção, até os dispositivos de campo em áreas classificadas. Isso significa a comunicação ao longo da cadeia de processos, em sistemas de informações de alto nível como MES ou ERP e, ao mesmo tempo, acesso direto ao nível do campo.
O novo VisuNet GXP da Pepperl+Fuchs com o inovador firmware VisuNet RM Shell permite que você aproveite o potencial da Indústria 4.0. Pela primeira vez, o sistema inteligente de interface homem-máquina possibilita a comunicação dentro do processo de produção e o acesso direto ao sensor em todos os níveis hierárquicos, inclusive em áreas classificadas.
Você tem dúvidas ou gostaria de saber mais sobre o VisuNet GXP? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Basta preencher o formulário e enviar sua mensagem.