Keine Kompromisse!

Der Sieht-nicht-gut-aus-und-schützt-nicht-Fahrradhelm?

Ein bisschen Sicherheit reicht nicht – vertrauen Sie lieber den Experten!

Funktionale Sicherheit für die Fabrikautomation

Jahrzehnte Safety-Erfahrung

Jahrzehnte Safety-Erfahrung

Pepperl+Fuchs ist einer der bekanntesten und traditionsreichsten Namen in der Automatisierungstechnik. Vertrauen Sie unseren Experten, die über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich funktionaler Sicherheit verfügen.
Breites Sensorportfolio

Breites Sensorportfolio

Unser umfangreiches Portfolio umfasst Sensoren nahezu jeden Funktionsprinzips. Hochspezialisierte Sicherheitssensoren oder intelligent eingesetzte Standardsensoren bieten Ihnen viele Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Sicherheitsanwendungen.

 

Individuelle Lösungen

Individuelle Lösungen

Bei Pepperl+Fuchs bekommen Sie mehr als nur Komponenten: Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer sicheren Anwendung – von der Entwicklung Ihres individuellen Sicherheitskonzepts bis zur maßgeschneiderten Lösung.
Von den Experten lernen

Von den Experten lernen

Sicherheit ist eine Frage des Know-hows: Als Full-Service-Anbieter schulen wir Sie in Inhouse-Seminaren zu genau den Aspekten, die für Ihre Arbeit an Sicherheitsanwendungen relevant sind.

Safety-Produkte

NEU! Radarsensoren und Ultraschallsensoren mit CANopen-Schnittstelle für Sicherheitsanwendungen

NEU! Radarsensoren und Ultraschallsensoren mit CANopen-Schnittstelle für Sicherheitsanwendungen

Zwei starke Wirkprinzipien für sichere Anwendungen unter harten Umgebungsbedingungen: Pepperl+Fuchs bietet sowohl Radar- als auch Ultraschallsensoren, die dank ihrer integrierten CANopen-Schnittstelle diagnosefähig sind. In Kombination mit einer fehlersicheren Steuerung können diese Sensoren somit in Sicherheitsanwendungen bis PL c/SIL 1 beziehungsweise bei redundanter Auslegung in einer zweikanaligen Architektur bis PL d/SIL 2 eingesetzt werden.

Beide Sensortypen überzeugen durch störungsarme Wirkprinzipien, hochzuverlässige CAN-Kommunikation, EMV-Festigkeit und eine besonders robuste Auslegung nach Schutzart IP68 bzw. IP68/69. Dadurch sind sie ideal für den Kollisionsschutz und die Umfeldüberwachung von Fahrzeugen in Außenbereichen (z. B. mobile Maschinen, Schwerlast-FTF, Stapler) geeignet. Neben M12-Anschlüssen oder Festkabeln mit offenen Leitungsenden stehen zudem fahrzeugspezifische Konnektoren wie DEUTSCH oder AMP Superseal zur Verfügung, wodurch die Integration in bereits bestehende Bordnetze schnell und einfach vonstattengeht. Die bekannte VariKont-L2-Bauform mit dreh- und schwingbarem Sensorkopf erlaubt die exakte Ausrichtung der Sensoren in verschiedenen Installationssituationen.

Hier mehr erfahren:

Radarsensoren

Ultraschallsensoren

Weitere richtungsweisende Innovationen





Mit Ultraschall fahrerlos und sicher durchs Logistikzentrum

Fahrerlose Transportfahrzeuge sollen auch im beladenen Zustand bei automatischen Rückwärtsfahrten zuverlässig gegen Kollisionen mit Menschen und Objekten im Fahrweg abgesichert werden. Die Blindzone vor den Gabelzinken muss darüber hinaus in der Phase unmittelbar vor dem Abtauchen in die Palette gesichert werden. Für diese Anwendungsanforderungen ist eine Zulassung gemäß ISO 13849-1 Kategorie 3 PL d erforderlich. Die eingesetzten Geräte sollen zudem bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar und unempfindlich gegen Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit sein.

Das USi®-safety ist das einzige sichere Ultraschallsensorsystem nach EN ISO 13849 Kategorie 3 PL d. Es ermöglicht die zuverlässige Überwachung von dreidimensionalen Räumen und ist daher optimal geeignet für den Einsatz an Flurförderzeugen.

Anwendungsbeispiele

Fahrzeugabsicherung an Übergabe- und Engstellen

Beim Betrieb von automatisierten Transportfahrzeugen muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass weder Personen noch Maschinen zu Schaden kommen. Um dies auch in diesen speziellen Situationen zu garantieren, muss die sichere Position des FTF nach PL d ermittelt werden, wobei die normativen Anforderungen wie z. B. Dokumentation, Berechnung usw. einzuhalten sind. Neben höchster Präzision und Robustheit der eingesetzten Sensorik sind die Kenntnis der Normen und Richtlinien, die Ausarbeitung eines vollständigen Sicherheitskonzeptes sowie die Berechnung und Validierung wesentlich.

In diesem Fall bot Pepperl+Fuchs dem Kunden eine individuelle Lösung, die verschiedene Aspekte von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung umfasste.

Sichere Tankidentifikation für fahrerlose Transportsysteme

Innerhalb einer Fahrzeugflotte sind oft unterschiedliche Fahrzeuge im Einsatz, sodass sich für diese z. B. bei Batteriewechsel oder Betankung unterschiedliche Szenarien ergeben und die Fahrzeuge eineindeutig identifiziert werden müssen. Im Falle von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen können unterschiedliche Tanks verbaut sein, die jeweils nur mit einem bestimmten Druck betankt werden dürfen. Da es im Falle eines Fehlers zu großem Schaden an Mensch und Maschine kommen kann, wird eine sichere Identifikation gefordert.

Pepperl+Fuchs entwickelte eine individuelle Komplettlösung aus Sicherheitskonzept und Komponenten. An den Fahrzeugen werden dafür zwei RFID-Transponder befestigt, die für den Einsatz in rauer Industrie-Umgebung geeignet sind – das geforderte SIL-Level wird durch Redundanz und eine Auswertung der Transponder-Informationen in der sicheren Steuerung gewährleistet.

 

Sichere Reststapelüberwachung an Verpackungsmaschinen

Safe Residual Stack Monitoring on Packaging Machines

Mit der zunehmenden Automatisierung industrieller Anlagen steigen die Anforderungen an die Maschinensicherheit, beispielsweise auch in der Verpackungsindustrie. So muss bei Verpackungsmaschinen aufgrund einer Normänderung (EN 1010-1:2004 wird zu EN ISO 12643-4) künftig das Eingreifen des Bedieners in potenziell gefährliche Anlagenbereiche mit PL d statt PL b verhindert werden, um einen größtmöglichen Personenschutz zu gewährleisten.

Pepperl+Fuchs bietet hierfür eine ideale Lösung, welche nicht nur kosteneffizient, sondern auch leicht integrierbar ist. Das Sicherheitskonzept beruht auf zwei optoelektronischen Sensoren der Reihe R100, die über ihre redundante Auslegung das geforderte Sicherheitslevel garantieren.

JETZT NEU! Experten-Support bei der Umsetzung von Sicherheitsanwendungen

Safety-Services von Pepperl+Fuchs

Funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau: Auf der einen Seite eine schwierig zu überblickende Normenlage, mehrstufige Sicherheitskonzepte und komplexe Berechnungswege. Auf der anderen Seite eine Vielzahl an Partnern wie etwa Ingenieursbüros für funktionale Sicherheit und Hersteller von Sicherheitssensorik, sicherheitsgerichteten Steuerungen und sicheren Abschaltungen.

Um Sie in dieser Situation zu unterstützen, bietet Pepperl+Fuchs im Raum Deutschland nun umfangreiche Hilfestellung an!





Unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit stehen Ihnen etwa bei der Berechnung des benötigten SIL bzw. Performance Level zur Seite oder entwickeln bei Bedarf gleich das gesamte Sicherheitskonzept für Ihre Anwendung mit Ihnen. Hierbei bedienen sich unsere Experten nicht nur des hauseigenen Sensorikportfolios, sondern beraten Sie völlig unabhängig – das Ziel ist immer eine optimale Realisierung einer Anwendung, ohne dabei zwingend an bestimmte Technologien, Produkte oder Anbieter gebunden zu sein.

Unsere Sicherheitsingenieure bringen ein tiefes Know-how der normativen Situation mit und begleiten Sie verlässlich bei den verschiedensten Aufgabenstellungen entlang des Sicherheitslebenszyklus Ihrer Maschine. Im beiderseitigen Austausch entstehen so durchdachte Lösungen, die für die Konstruktion relevante Sicherheitsaspekte bereits im Vorhinein berücksichtigen – ohne kostspielige rückwirkende Anpassungen im laufenden Betrieb.

Nutzen Sie gerne das Kontaktformular auf dieser Website und schildern Sie uns kurz das Anliegen, bei dem Sie Unterstützung benötigen. Unsere Experten werden schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung treten!

Profitieren Sie von unserem Know-how

Kostenfreier Download!

Free Download!








Wann immer eine Maschine im Raum der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werden soll, gilt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Eine Vielzahl hierbei zu beachtender Normen stellt weitere Anforderungen an die Maschine und den Gesamtprozess.

Doch welche Norm ist für meine Anwendung relevant und was ist im Detail zu beachten? Wie erreiche ich den benötigten Safety Integrity Level (SIL) oder Performance Level (PL)?

Unser Whitepaper bietet Ihnen bei solchen Fragestellungen eine praktische Hilfestellung: Erhalten Sie einen Überblick der aktuellen Gesetzes- und Normenlage und erfahren Sie anhand eines Beispiels, welche Schritte auf dem Weg zur sicheren Maschine durchlaufen werden müssen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses PDF und erfahren Sie mehr über Begriffe wie:

  • Risikobeurteilung
  • Performance Level
  • Kategorie
  • Diagnosedeckungsgrad
  • MTTFd
  • u.v.m.

Events and Trainings on Functional Safety

Events und Trainings

Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl an Schulungen und Seminare an. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter in Management, Konstruktion, Produktion und Sicherheit, die mit der Konstruktion von Anlagen und deren Verwendung in betraut sind.

Referenzen und Einblicke

Von erfolgreich realisierten Sicherheitslösungen bis hin zu Hintergründen und Einblicken in unsere Produktentwicklungen und die Menschen dahinter – erfahren Sie hier mehr über unsere Kompetenz im Bereich funktionale Sicherheit.
Sicherheit an höchster Stelle

Mehrere Hunderttausend Kilometer fährt ein Zug, bevor seine Räder wegen Verschleiß ausgetauscht werden müssen. Nur durch regelmäßige Wartung sind solche Distanzen ohne Störungen überhaupt erreichbar. Damit bei den Instandhaltungsarbeiten auf Hubarbeitsbühnen das Personal vor Unfällen geschützt wird, setzt die Kreitzler Industriebühnen GmbH auf ein Safety-Positioniersystem von Pepperl+Fuchs.

Mehr erfahren
Sicher auf Spur gebracht

Die Automatisierungsspezialisten von Staudinger setzen SIL-3/PL-e-taugliche Kamerasysteme von Pepperl+Fuchs ein, um ihre hochmodernen fahrerlosen Transportfahrzeuge sicher in der Spur zu halten. Damit kann das Unternehmen seinen Kunden eine Komplettlösung aus Steuerungs- und Antriebstechnik sowie dem Fahrzeug selbst aus einer Hand bieten.

Mehr erfahren
Sicherheit revolutioniert

Als erstem Hersteller ist es Pepperl+Fuchs gelungen, mit einem einzigen Sensor eine sichere Absolute-Positionierung gemäß SIL 3/PL e zu realisieren. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über diese einzigartige Entwicklung und die Herausforderungen, denen sich unser Team stellen musste.

Mehr erfahren
Flugzeugkollision mit Sicherheit ausgeschlossen

Die HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG hat eine innovative, multidirektionale Arbeitsplattform für Montageaufgaben im Flugzeugbau entwickelt. Bei der dafür notwendigen sicherheitsgerechten Sensorik vertraute man auf die Experten von Pepperl+Fuchs. Um Kollisionen in drei Dimensionen zu vermeiden, wurde die Hubarbeitsbühne mit 2-D-LiDAR-Sensoren vom Typ R2100 ausgestattet.

Mehr erfahren
Im Auftrag der Sicherheit

Der Erfolg von Pepperl+Fuchs auf dem Gebiet der funktionalen Sicherheit beruht auf dem umfangreichen internen Know-how. In diesem Interview sprechen einige unserer Experten über ihre tägliche Arbeit, die aktuellen Normen, denen ihre Produkte entsprechen müssen, und Methoden des Wissenstransfers.

Mehr erfahren




Auf der sicheren Seite

Erfahren Sie in diesem kurzweiligen Interview mit zwei unserer Branchenexperten mehr über die bewegte Geschichte der funktionalen Sicherheit: Wo liegen die Ursprünge? Welche Meilensteine veränderten diese Disziplin? Wo stehen die Branche und Pepperl+Fuchs heute? Antworten auf diese Fragen erwarten Sie im ausführlichen Interview.

Deep Dive

Auf der sicheren Seite

Kontaktieren Sie uns