选择您所在的国家/地区

转至全球网站

传感器的高可用性云连接:倍加福的 IO-Link Masters 是获得 AWS 合作伙伴认证的设备

AWS 徽标

过程和状态数据从传感器发布到制造工厂的云应用程序,是 IIoT 和工业 4.0 原则的关键要求之一。随着ICE2和ICE3 IO-Link主设备正式获得 "AWS合作伙伴设备 "的资格,倍加福正在巩固其作为IIoT传感器和连接技术领先供应商的地位,为AWS生态系统中的用户提供广泛的传感器组合,用于预测性维护和状态监测应用。这些传感器可通过 MQTT 或 OPC UA 轻松集成到基于 AWS 的应用程序中,从而在基于云的数据历史库中处理测量和状态数据。

网络服务集成

作为传感器集成中心组件的 IO-Link 主站

倍加福 "Control "品牌的 IO-Link 主站现已列入 AWS 合作伙伴设备目录,并成为连接 AWS 云环境的核心组件:这些现场总线模块不仅支持实时现场总线协议(以太网/IP 或 PROFINET),用于连接确定运行的工业控制器,还提供完全基于 Web 的配置概念以及 OPC UA、MQTT 和 REST API 通信。这使得不懂现场总线系统和 PLC 编程的用户也能快速、轻松地实施独立应用。

由于采用了多链路技术,因此可以实施混合方法,其中 PLC 运行时间关键流程,而汇总的状态数据则通过 OPC UA 或 MQTT 并行传输到 AWS 托管系统(如 GE Digital 或 Syntax)。

优雅的改造解决方案

如果要按照面向未来的物联网标准对现有设备进行改造,AWS 云技术与倍加福传感器技术的结合将带来尚未开发的潜力:一方面,倍加福的整个 IO-Link 传感器和相关主站产品组合可从单一来源获得。另一方面,不具备 IO-Link 功能的现有标准传感器也可以通过倍加福的 IO-Link 转换模块集成到整体结构中。

AWS 及其合作伙伴网络可使用倍加福的接口组件和传感器实现无缝 IIoT 解决方案,从而轻松集成到各种基于云的应用程序中。

整套预测性维护解决方案展示

亮点

  • 用于将 IO-Link 传感器连接到 AWS 云的多协议 IO-Link 主站
  • 基于网络的配置使集成和调试变得简单
  • 可实现不同的拓扑结构
  • 来自单一来源的大量物联网传感器和接口组件组合
  • 面向未来的现有系统改造
  • 转换器可轻松集成无 IO-Link 接口的数字和模拟传感器