选择您所在的国家/地区

转至全球网站

新型 ASi-3 网关:集成 REST API 和综合网络服务器,适用于工业 4.0

ASi 网关

这就是 ASi 与物联网的结合:倍加福的新型 ASi-3 网关可实现 并行云通信,因此数据访问简单,过程更加透明。REST API 接口允许并行执行 IIoT 应用程序和 PLC 通信。支持多协议的 ASi 3 网关同时支持 PROFINET 和 EtherNet/IP

简单的调试和诊断

网关的另一个优势是集成网络服务器。这不仅符合现代网络安全要求,还能通过移动设备进行简单方便的调试和诊断。所有配置和诊断都是通过标准的网络浏览器执行的,不需要对PLC编程有深入的了解。该设备还包括一个用于数据备份的SD卡,所有参数都存储在该SD卡上。在更换网关时,它可以节省网关配置时间,通过最大限度地减少停机时间来确保设备的高可用性。

控制柜中的 ASi-3 网关

超薄外壳设计,为控制柜提供更多空间

ASi-3 网关不仅节省了配置时间--仅 37.9 毫米宽的超窄外壳设计节省了控制柜空间,还降低了相关成本。网关可作为单网关或双网关使用,适用于两条 ASi 线路。一个网关可连接 31 个(标准寻址)或 62 个(扩展地址分配)设备。设备可通过扁平电缆与网关灵活连接,从而确保供电和通信。

从现场传感器到PLC

这意味着 ASi 网关可以在众多应用中得到最佳应用--无论是控制物流中心的滚筒输送机、机场的行李自动处理,还是自动灌装瓶子。ASi 设备通过 ASi 网关与控制系统连接。例如,通过 ASi 网关将 G20 ASi 模块连接到更高级别的 PLC,就可以驱动物流中心的 24 V 电动滚筒,使包裹在输送线上平稳移动。PLC 控制输送线的逻辑(例如,包裹应朝哪个方向进行转换),并将 过程数据图像发送到 ASi 网关。这将流程数据转发给 G20 模块。ASi 提供几百米的网络长度以及完全自由的拓扑结构,无论是星形、线形还是环形。因此,它是将分散式输入和输出经济高效地集成到控制网络中的理想解决方案。

ASi-3网关亮点

  • 集成网络服务器,可通过移动设备进行简单方便的调试和诊断
  • 适用于物联网应用:REST API 接口可在现场总线通信的同时进行简单的数据访问
  • Extremely slim housing design creates more space in the control cabinet
  • Multiprotocol: PROFINET and EtherNet/IP in one device

下载