选择您所在的国家/地区

转至全球网站

倍加福推出适用于非防爆环境的新款Tab-IND 系列工业平板电脑

Tab-IND 系列工业平板电脑

适用于企业内部物流、制造业、汽车行业及户外使用的定制化平板电脑解决方案Customized Tablet Solutions for the Intralogistics, Manufacturing, and Automotive Industries as well as for Outdoor Use

倍加福不断完善企业移动产品系列,其芬兰子公司 Aava Mobile Oy推出符合美军标MIL-STD-810H 标准的坚固型工业平板电脑,该系列产品适用于各种工业应用。Tab-IND系列是一款超薄型工业平板电脑,采用Windows操作系统,拥有8 英寸和 10 英寸两种显示屏,并提供各种定制选项及可选配件。

用户友好性及安全性尤为重要User-Friendliness and Safety as The Top Priority

该系列工业平板电脑遵循按订单生产原则,根据客户的个性化需求和应用要求进行定制,包括外形尺寸及功能等方面。Tab-IND系列产品配备有 1300 万像素摄像头和亮度为 700 至 800 cd/m² 显示屏,使用触控笔或配戴手套均可操作。该系列平板电脑的温度范围为 -20 ... +50 °C,适用于工业应用以及恶劣环境下的户外。

Tab-IND 系列产品均支持最新的移动通信标准,如 Wi-Fi® 6E、蓝牙® 5.3 BLE、5G 或 LTE,同时也展现出卓越的安全性:除配备有用于快速身份认证的指纹传感器外,还在前面板集成了非接触式数据传输的NFC(近场通信)读取器。选用大显示屏产品,NFC 模块还可用于安全访问控制和身份识别,确保受保护区域和系统部件的安全。

此外,该系列产品还具备蜂窝网络一键通功能(PoC)并提供一个可单独编程的按键。

Tab-IND系列平板电脑在企业内部物流中的应用

适用于企业内部物流及运输物流Ready for Use in Intra- and Transport Logistics

如配套使用扫描器框架等配件,可扩展该系列平板电脑在扫描条形码、跟踪运输和仓库拣选货物方面的功能。凭借这些功能特性,Tab-IND 系列平板电脑成为在全球范围内用于企业内部物流和运输物流的理想选择。产品背面配备的智能背板功能允许用户为平板电脑添加更多配件,如外置电池以延长运行时间,或是专用安装支架。基于智能背板技术,还可根据客户需求定制扩展功能,如增加工业以太网或 IO-Link 等通信接口。

此外,还提供用于连接外部设备和显示器的 IO 扩展坞,方便用户能够在移动模式或桌面模式下工作。

服务保障和长期供应能力Guaranteed Service and Long-Term Availability

倍加福特别关注工业企业所面临的挑战。倍加福除提供不同显示屏尺寸、功能和配件外,还确保该系列产品可长期供应(不少于5年)以及软件定期更新。

用各国当地语言提供全面服务是倍加福首要任务。对于那些在工业环境及危险区域使用平板电脑的企业而言,可以从同一供应商处采购到所有设备,这将是一个显著优势。

欧洲研发与专业知识European Development and Know-How

研发、设计和生产管控均由倍加福旗下子公司 Aava Mobile完成,该子公司位于芬兰北部城市奥卢。Aava Mobile 在工业平板电脑的研发和生产方面拥有多年专业经验>,其产品主要由知名供应商以 OEM 产品形式推向市场。全新Tab-IND系列丰富了现有适用于危险区域的坚固型 Tab-Ex系列和 Smart-Ex 系列移动设备。因此,倍加福能够进一步整合自身专业技术,为客户提供全面系统解决方案及服务。

Tab-IND系列平板电脑的特性Highlights of the Tab-IND Tablets

  • Tab-IND系列是一款超薄型工业平板电脑,采用Windows操作系统,拥有8 英寸和 10 英寸两种显示屏
  • 所有设备均支持最新的移动通信标准,如Wi-Fi® 6E、蓝牙® 5.3 BLE、5G 或 LTE
  • IO 扩展坞允许用户采用桌面模式工作
  • 客户可在品类丰富的配件中进行选择,并得益于该系列产品的长期供应能力(不少于5年)和软件定期更新