Nessun compromesso!
L'airbag "Non credo che avrò incidenti"?
Un po' di sicurezza non è sufficiente: fidatevi degli esperti.
Con i nuovi driver di uscita SIL 3, Pepperl+Fuchs ha completato la gamma di barriere isolate certificate SIL 3. I componenti SIL 3 con sicurezza intrinseca sono ora disponibili per tutti i tipi di segnali: digitali e analogici, per i segnali di comando diretti agli attuatori e per i segnali di misurazione provenienti dal campo, come dispositivi per il montaggio su guida DIN e componenti di isolamento per le piastre di terminazione.
Per le applicazioni pratiche, significa che il workaround necessario in precedenza con i componenti ridondanti SIL 2 non è più necessario per le applicazioni SIL 3: posizionatori, valvole elettriche o convertitori HART IP nelle applicazioni con sicurezza intrinseca SIL 3 possono ora essere collegati direttamente al sistema di controllo con un'unica barriera di sicurezza.
Pepperl+Fuchs soddisfa le condizioni limite di sicurezza funzionale in conformità a SIL 3 senza l'utilizzo di speciali valvole di arresto di emergenza e valvole di interruzione di sicurezza. I posizionatori analogici esistenti vengono invece utilizzati in modalità discreta, in una certa misura. Sono completamente aperti o chiusi.
L'ispezione funzionale conforme a SIL 3 si ottiene azionando questi controller con segnali HART per i partial stroke test oltre alla loro effettiva funzione. Questi test consentono di eseguire test di ispezione funzionale senza arrestare l'intera fornitura di mezzi e senza hardware ridondante. Il driver di corrente KCD2-SCD-Ex1.ES SMART, ad esempio, è adatto per questa funzione fino al livello di sicurezza SIL 3.
I cuscinetti a strisciamento garantiscono una lubrificazione affidabile nelle macchine ad alta velocità. Garantiscono perdite di attrito minime e svolgono un ruolo cruciale nell'aumento della durata utile. Ad esempio, è così che le turbine e i generatori vengono completamente lubrificati, il che garantisce il trasferimento dell'attrito tra le superfici metalliche nel lubrificante liquido, evitando così l'abrasione. Per ottenere questo effetto, la pellicola lubrificante deve essere pressurizzata, poiché è l'unico modo per separare tra loro in modo affidabile le superfici di contatto. Nel caso di cuscinetti a strisciamento idrostatici, viene utilizzata una pompa dell'olio per garantire una pressione dell'olio costante e una lubrificazione affidabile.
Un trasmettitore di pressione con un'uscita di misurazione di 4 … 20 mA è ideale per il monitoraggio costante della pressione dell'olio nel ciclo di lubrificazione. Un alimentatore del trasmettitore fornisce un'alimentazione a sicurezza intrinseca e garantisce che i dati siano trasmessi in modo affidabile. I moduli KCD2-STC-Ex1.ES sono generalmente utilizzati per questa applicazione. Sono adatti per applicazioni fino a SIL 3 in conformità alla norma IEC/EN 61508.
Un prerequisito per una segnalazione affidabile di allarme in caso di incendio è la trasmissione sicura del segnale integrata dall'isolamento galvanico tra i circuiti di controllo e di campo. I relè di sicurezza ETS ("energized-to-safe") di Pepperl+Fuchs sono progettati esattamente per questo scopo.
Il relè di sicurezza KFD2-RSH-1.2E.L è un esempio di questa serie. Soddisfa i requisiti di sicurezza integrata in conformità a SIL 3 e viene utilizzato per l'eccitazione sicura dei dispositivi. Vengono eseguiti test diagnostici e di prova periodici per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi collegati e garantire che, in caso di incendio, sia attivato un allarme antincendio e siano prese misure antincendio automatiche in modo affidabile.
I grandi motori diesel con diverse migliaia di cavalli sono generalmente utilizzati nelle locomotive diesel. Motori di questo calibro sono spesso utilizzati anche come unità di alimentazione di emergenza per gruppi di continuità. La miscela aria-carburante si accende completamente all'interno del motore, e quindi non comporta alcun rischio per il motore stesso o per le persone che lavorano in prossimità del motore. Il pericolo può verificarsi solo se una delle linee del carburante è difettosa e vi sono perdite di carburante.
Il requisito fondamentale affinché i sistemi di allarme e i dispositivi di spegnimento automatici vengano attivati in modo affidabile è la trasmissione del segnale senza guasti tra il circuito di campo e il lato di controllo, che sono isolati galvanicamente l'uno dall'altro. I relè di sicurezza KFD2-RSH-1.*D.* sono ideali per tali applicazioni. Questi relè di sicurezza sono conformi ai requisiti fino a SIL 3 in conformità a IEC/EN 61508 e fino aPL e in conformità a EN/ISO 13849: un concetto di ridondanza multistadio per garantire che un malfunzionamento sia virtualmente impossibile.
Nella nostra guida sulla sicurezza funzionale, che potete scaricare ora, vengono chiariti i concetti e le definizioni fondamentali per ridurre i rischi a un livello tollerabile. La guida illustra gli standard specifici e le definizioni di rischio nonché le metodologie di analisi dei rischi.
Scoprite come implementare correttamente le apparecchiature per la sicurezza e seguite un caso di studio pratico utilizzando come esempio un sistema di protezione contro il sovrariempimento. La guida è completata da un glossario e da un elenco di abbreviazioni che consente di consultare rapidamente la terminologia di sicurezza quando necessario.
Pepperl+Fuchs offre svariati programmi di training rivolti ai professionisti dell'automazione. Questi programmi sono orientati alla gestione, alla progettazione, alla produzione e al personale di sicurezza coinvolto nella progettazione delle apparecchiature e nell'utilizzo di esse in atmosfere potenzialmente esplosive.
L'ampia esperienza è stata fondamentale per Pepperl+Fuchs per consolidare la propria leadership nel campo dei componenti per la sicurezza funzionale. In questa intervista tratta dalla nostra rivista digitale "amplify, il capo della sicurezza funzionale Michael Kindermann, il manager per la sicurezza funzionale Hasan Sülük e il manager per le attività di formazione e di comitato, Dr. Andreas Hildebrandt, discutono del lavoro di tutti i giorni, degli standard attuali che i prodotti devono rispettare, e dei metodi per trasferire le conoscenze.
Con la sua "SIL clinic" annuale, Pepperl+Fuchs ospita un evento apprezzato dai relatori e dai partecipanti. Scoprite la decima edizione e tutto ciò che rende la "SIL clinic" così speciale.
Scopri di più sulla movimentata storia della sicurezza funzionale in questa divertente intervista con due dei nostri esperti del settore: Quali sono le origini? Quali sono le pietre miliari che hanno cambiato questa disciplina? Dove si collocano attualmente l'industria e Pepperl+Fuchs? Le risposte a queste domande ti aspettano nell'intervista dettagliata.