Soluciones ilimitadas.

Tecnología de automatización especialmente sólida y confiable, incluso en entornos hostiles.

Sensors, Systems, and Solutions for Mining and Metals

Whether in surface or underground mining—the extraction of metals, ores, and minerals forms the basis for economic prosperity and technological progress. The right automation technology helps to make mining processes safer and more efficient. For example, collisions can be avoided, dangerous situations can be recognized at an early stage, and the waste of resources can be prevented.

Pepperl+Fuchs' extensive portfolio includes highly robust and reliable sensors, systems, and solutions that withstand the adverse conditions in mining—from extreme temperature fluctuations to dirt and dust in the air. The products ensure smooth processes in a wide variety of process steps. In every region of the world, our experts are at your side with detailed application analyses and comprehensive technical advice.

Find the optimum solution for your individual mining challenge!

 

Aspectos destacados

Procesos optimizados: uso eficiente de los recursos en minería a través de tecnología de automatización
Máxima confiabilidad: sensores y sistemas robustos para un buen funcionamiento de las operaciones mineras
Aumento de la productividad: tecnologías de vanguardia que garantizan una alta disponibilidad del sistema
Todo desde una única fuente: amplia gama para una adaptación óptima a la aplicación correspondiente
Servicio mundial: análisis detallados de aplicaciones y asesoramiento técnico sobre todos los productos

Máquinas para exterior

Máquina de patio de almacenamiento

Exact Filling and Traceability

Sprinkler systems in mining are often operated with reservoir trucks that are supplied with water via a filling system. An RFID system offers the ideal solution for adjusting the amount of water to the capacity. At the same time, the traceability of the vehicle can be ensured.

First, the UB*-30GM ultrasonic sensor detects the presence of the water truck. The robust F192 RFID read/write device then identifies the vehicle via a UHF tag, which can be attached directly to the metal tank. The measured values are forwarded to the flow transmitter via the RFID evaluation unit and the controller. This ensures optimum water flow at all times. Furthermore, the UHF tag can store additional information about the vehicle, such as its real-time status or location.

Camiones cisterna

Camión cisterna

Soluciones de RFID en minería

Soluciones de RFID

Control eficaz de los procesos de minería

Las soluciones de RFID modernas se utilizan cada vez más para tareas de identificación en la industria minera. En nuestra publicación de blog, puede descubrir cómo los procesos de las minas se pueden controlar y monitorear de forma eficaz con la tecnología RFID.

Una de las aplicaciones más importantes de los sistemas de RFID en el sector minero es la gestión de activos. Las etiquetas RFID fijadas al equipo permiten realizar el seguimiento y la recopilación de datos en tiempo real, lo que garantiza que cada pieza del equipo se utilice de forma eficiente. Los sistemas RFID también son fundamentales para mejorar el control de inventario. Con el etiquetado de las materias primas, los productos acabados e incluso las piezas de repuesto, las empresas mineras pueden mantener registros precisos de los niveles de existencias.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros sensores, sistemas y soluciones para la industria minera? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que enviarnos un mensaje o agendar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.