O futuro já chegou.
Troca de dados do sensor para a PLC e além – padronização e transparência.
Sensores e sistemas com IO-Link
A primeira tecnologia de IO padronizada internacionalmente, o IO-Link permite uma comunicação bidirecional consistente entre o sistema de controle e o nível mais baixo do sensor/atuador por meio de um cabo de três núcleos padrão sem blindagem, tanto para sensores IO-Link inteligentes quanto para sensores padrão. Com essa interface preparada para o futuro, os usuários podem executar diagnósticos abrangentes ou configurar dispositivos IO-Link durante a operação. A Pepperl+Fuchs oferece uma solução de sistema IO-Link de ponta a ponta, que inclui uma variedade de sensores IO-Link e infraestrutura.
Prepare sua fábrica para o futuro. Beneficie-se dos custos operacionais reduzidos e da troca transparente de dados até o nível do campo.
A Pepperl Fuchs oferece uma solução completa de sistema IO-Link para a sua aplicação. Essa solução facilita a comunicação consistente entre os dispositivos IO-Link no nível do campo e os sistemas de nível superior no âmbito do gerenciamento e do controle. Não são somente os avançados softwares e dispositivos de campo que estão disponíveis: os componentes das respectivas estruturas também estão.
Para usuários com foco principal em implementar aplicações duradouras de identificação da Indústria 4.0, os dispositivos de leitura/gravação de HF IQT3* oferecem a solução ideal. Eles podem ser integrados a arquiteturas como PROFINET, Ethernet/IP e EtherCAT, com rapidez e economia, por meio da interface IO-Link integrada e de um mestre IO-Link… mais
A configuração e a integração do IO-Link ficam fáceis com arquivos de descrição de dispositivo uniformes, Descrições de dispositivos de ES (IODDs, IO Device Descriptions) padronizadas e configuração de parâmetros com a ajuda das ferramentas de software. Com uma nova transparência até o nível de campo, os usuários podem executar a configuração abrangente de parâmetros e usar os recursos de diagnóstico do dispositivo, a base para a manutenção preditiva.
A configuração e a integração do IO-Link ficam fáceis com arquivos de descrição de dispositivo uniformes, Descrições de dispositivos IO (IODDs) padronizadas e configuração de parâmetros com a ajuda das ferramentas de software. Com uma nova transparência até o nível de campo, os usuários podem executar a configuração abrangente de parâmetros e usar os recursos de diagnóstico do dispositivo, a base para a manutenção preditiva.
A configuração do sistema IO-Link consiste em várias etapas. Primeiro, o IO-Link mestre é integrado ao sistema de automação e configurado. Depois, os parâmetros do dispositivo são definidos usando uma ferramenta de configuração de IO-Link, que exibe toda a arquitetura do sistema, desde o sistema de controle até o nível do campo.
Com a ajuda do software de operação de vários fornecedores e vários barramentos de campo PACTware, fica fácil configurar e operar os sensores. Além da Descrição do dispositivo de ES, os DTMs (gerenciadores de tipo de dispositivo) específicos do dispositivo prontamente disponíveis estão disponíveis para sensores IO-Link. Eles permitem a operação conveniente do sensor por meio de uma interface gráfica do usuário.
Substituição e manutenção simplificadas do dispositivo
Detectar quais dispositivos precisam de manutenção pode ser difícil em aplicações com muitos sensores semelhantes, como em sistemas de transportadores. A função de localização pode ser ativada para localizar o sensor de forma rápida e fácil com a ajuda de uma luz LED. Quando o dispositivo que precisa de manutenção for localizado, a função de armazenamento de dados integrado torna possível substituir os sensores durante a operação sem necessidade de nova parametrização. Isso reduz significativamente o tempo de inatividade da fábrica.
Perfis de sensor inteligentes: onde começa a padronização
Embora haja uma ampla variedade de sensores IO-Link disponíveis no momento, como os oferecidos pela Pepperl+Fuchs, eles compartilham muitas funcionalidades semelhantes.
Os perfis de sensores inteligentes unificam funções comuns, configurações e seus significados para que os sensores IO-Link sejam integrados de forma mais rápida e flexível do que nunca.
Produção no lote 1 – Parametrização durante a operação
As alterações de receita são geralmente necessárias quando diferentes produtos são feitos em uma linha de produção. Com a transferência simultânea de dados de processos e parâmetro, o IO-Link permite a redefinição da parametrização de sensores e atuadores durante a operação, estabelecendo a base para a produção em lotes de tamanho 1. Isso reduz o tempo de inatividade e os custos resultantes.
Quais vantagens o IO-Link oferece para minha fábrica? Como posso incorporar a tecnologia ao meu sistema de comunicação existente? Teremos prazer em responder a essas e outras perguntas. Basta preencher nos enviar uma mensagem ou agendar uma consulta pessoal com um de nossos especialistas.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.