Alimentate con competenza.
Con passione per la tecnologia e decenni di know-how nei processi dell'industria automobilistica.
Sia come cuore dei veicoli elettrici che come mezzo di accumulo per l'energia elettrica da fonti rinnovabili: la batteria svolge un ruolo centrale nella mobilità e nella fornitura di energia del futuro.
Sono necessari sensori potenti e soluzioni di automazione per garantire la massima qualità e la massima fluidità dei processi di produzione delle batterie. Pepperl+Fuchs offre una gamma completa che va dai singoli sensori alle soluzioni di sistema pronte all'uso. Ciò consente di ottimizzare tutte le fasi del processo, dalle celle e dai moduli della batteria al pacco batteria e all'installazione nella carrozzeria del veicolo. Grazie a decenni di esperienza nella tecnologia di automazione, alla consulenza individuale e all'esperienza di filiali altamente specializzate, siamo in grado di aiutarti ad automatizzare con successo il tuo impianto.
Scopri le nostre soluzioni di sensori e di automazione per la produzione di batterie!
La batteria è il cuore e attualmente il componente più costoso di un'auto elettrica, motivo per cui la sua produzione richiede processi di massima qualità ed efficienza. Ciò è garantito dalla tecnologia dei sensori idonea di Pepperl+Fuchs. È inoltre disponibile una gamma completa per molti altri processi relativi alla produzione di veicoli elettrici.
Scopri di piùPer immagazzinare l'elettricità ad impatto zero sul clima, prodotta da impianti eolici e fotovoltaici, sono necessarie delle potenti batterie. La richiesta di sistemi di immagazzinamento a batteria è quindi in continuo aumento, sia per gli operatori di rete sia in ambito domestico privato. Con la tecnologia dei sensori di Pepperl+Fuchs, i sistemi di accumulo a batteria richiesti possono essere prodotti con particolare efficienza. Pepperl+Fuchs offre inoltre un'ampia gamma di soluzioni di sensori compatibili per altre attività legate agli impianti solari ed eolici.
Scopri di piùLa produzione di batterie è una delle maggiori aree di crescita nell'industria elettronica globale. Anche molti altri processi dell'industria elettronica possono essere automatizzati con la tecnologia dei sensori industriali di Pepperl+Fuchs, dalla produzione fotovoltaica alla lavorazione dei PCB.
Scopri di piùNella produzione di celle per batteria, le lamine anodiche e catodiche sono impilate alternativamente, ciascuna separata da una lamina separatrice. In questo processo, la necessità di monitoraggio nella calandra è elevata. Una doppia alimentazione delle lamine, una rottura della bobina o una tensione insufficiente di quest'ultima portano rapidamente ad errori di produzione o tempi di fermo macchina. Per evitare questo, Pepperl+Fuchs offre sensori idonei che possono essere facilmente collegati al controller e al cloud tramite IO-Link.
Una volta completata la produzione delle celle della batteria, le singolecelle della batteria sono assemblate in moduli batterie. Per monitorare questo processo, sono utilizzati i prodotti di visione industriali di Pepperl+Fuchs. I sensori di visione identificano le celle della batteria e ne verificano il corretto numero e orientamento, mentre una telecamera per eventi industriale monitora l'intero processo di produzione.
Diversi moduli vengono infine raggruppati per formare un pacco batteria, che può essere montato nel veicolo. Vari sistemi e soluzioni Pepperl+Fuchs vengono utilizzati nella produzione di pacchi batteria, ad esempio per la correzione precisa delle traiettorie dei robot o per la prevenzione sostenibile della corrosione.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.