Sensori per il settore automotive

Dal posizionamento e l'identificazione affidabile alla garanzia di processi uniformi in applicazioni critiche per la sicurezza: scopri la nostra gamma completa per il settore automotive.

Soluzioni di sensori sofisticate per il settore automotive

Posizionamento affidabile
Che si tratti di posizionare skid ed elevatori su lunghe distanze o di controllare lo sterzo nei veicoli a guida automatica, la nostra gamma completa offre la soluzione di sensori ideale per ogni attività di posizionamento.
Processi fluidi nella tecnologia di trasporto
La nostra gamma di sensori è in grado di affrontare numerose attività tecnologiche di trasporto nel settore automotive, tra cui il controllo dell'ingresso degli skid nelle aree di lavoro e la protezione anticollisione per trasportatori monorotaia sia in curva che in rettilineo.
Identificazione affidabile in condizioni gravose
La tecnologia dei sensori di Pepperl+Fuchs è utilizzata per l'identificazione nelle carrozzerie, durante l'assemblaggio finale e in condizioni estreme, come quelle in aree ad alta temperatura negli impianti di verniciatura.
Monitoraggio preciso dei componenti nella costruzione di carrozzerie
L'inserimento automatico di singoli componenti richiede un'elevata precisione, ad esempio nella rimozione di porte di automobili dai rack per la lavorazione successiva. Diverse tecnologie consentono il monitoraggio affidabile e preciso dei componenti.
Soluzioni intelligenti per il settore E-Mobility
La crescente importanza dei veicoli ad alimentazione elettrica sta facendo nascere nuove attività nel settore automobilistico. Ad esempio, i sensori Pepperl+Fuchs offrono supporto sia nella produzione di celle batteria, moduli batteria e pacchi batteria, sia nell'installazione di questi pacchi batteria nel telaio.
Ottimizzazione della fabbricazione dei pneumatici
La produzione dei pneumatici prevede passaggi complessi di un processo che richiede di essere ottimizzato costantemente. Sensori e sistemi specifici del settore vengono utilizzati durante il processo di fabbricazione degli pneumatici, inclusi RFID per il tracciamento, sistemi di identificazione per la convalida dei materiali e la conversione del segnale affidabile alle alte temperature ambiente. Questi passaggi offrono un significativo contributo per garantire standard di alta qualità e la produzione di pneumatici competitivi dalle eccellenti prestazioni di guida.
Soluzioni di sicurezza innovative
Le tecnologie di sensori di Pepperl+Fuchs garantiscono la sicurezza del personale e quella delle macchine nelle aree automatizzate, garantendo processi regolari sia sui trasportatori monorotaia sia sui veicoli a guida automatica.
Soluzione IO-Link completa da un'unica fonte
L'interfaccia a prova di futuro, aperta a tutti i fornitori, permette una diagnostica completa ed è facile da configurare durante il funzionamento tramite il sistema di controllo. Pepperl+Fuchs offre una soluzione IO-Link end-to-end che comprende una gamma di sensori e un'infrastruttura IO-Link appropriata.
Gamma Connectivity completa
Per quanto le applicazioni di automazione possano differire tra loro, i requisiti previsti per la tecnologia di connessione sono sempre complessi. Grazie all'ampio portfolio prodotti, Pepperl+Fuchs offre soluzioni completamente integrate, dove sensori e tecnologia di collegamento formano una coppia vincente.

Vantaggi

Icona automobile

Gamma completa

Pepperl+Fuchs offre una gamma di soluzioni completa e dal facile utilizzo, che può essere integrata senza problemi in ogni fase della produzione automobilistica.
Icona idea

Soluzioni su misura

Pepperl+Fuchs garantisce un posizionamento affidabile e rende i processi più fluidi nelle applicazioni critiche per la sicurezza. Vengono continuamente sviluppati nuovi prodotti che soddisfano le esigenze del settore automotive.
Lunga esperienza nella movimentazione dei materiali.

Un leader di mercato esperto

Con oltre 70 anni di esperienza alle spalle nel campo dell'automazione industriale, Pepperl+Fuchs ha implementato con successo una gamma diversificata di applicazioni e continua a sviluppare nuove tecnologie per rendere i tuoi processi più affidabili ed efficienti.
Icona Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Il tuo successo è importante per noi: Realizza processi sicuri ed efficienti e aggiorna il tuo impianto ad Industry 4.0 con i sensori intelligenti di Pepperl+Fuchs!

Identificazione

Identificazione

E-Mobility

E-Mobility

La batteria agli ioni di litio è il "cuore" e attualmente il componente più costoso di un veicolo elettrico: per questo motivo, la sua produzione richiede processi di massima qualità ed efficienza. Pepperl+Fuchs offre la giusta tecnologia di sensori per automatizzare varie attività nella produzione di batterie, dalla cella della batteria all'ispezione e all'assemblaggio dei moduli della batteria.

Sicurezza

Sicurezza

Contattaci

Hai domande sulle nostre soluzioni di sensori per il settore automotive?
Siamo a tua disposizione! Mandaci un messaggio o fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti per avere maggiori informazioni sui prodotti che ti interessano.